This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:电流精度

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335397/bq76952-current-accuracy

器件型号:BQ76952

您好、 TI 专家、

使用 BQ76952时、我使用了系统默认增益、然后使用命令0x0075获取 CC2或 CC3的16位电流值、但该值与我的实际电流大小之间的差异似乎有点大。 由于使用了环境、在两个不同电压下进行校准的方法可能不适合我们、因此我想知道是否有其他方法来校准电流值? 或使用命令0x0075获取 CC2和 CC3的原始 AD 计数值。 如何将此值转换为当前值? 手册里我不太懂。
期待您的答复。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    我建议尽可能进行校准。 您不必针对每个单个器件进行校准。 我们看到的一种常见做法是校准10个左右的板并对其校准值求平均值、然后将这些校准值用于所有生产板。

    您是否使用了不同于1m Ω 的传感电阻器? 如果不是这样、那么可以使用以下公式来估算增益:

    mΩ Gain = 7.5684/(以 m Ω 为单位的 Rsense)

    此外、您能否解释一下您看到的错误类型以及您期望的错误类型?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    如您所述、计算后、1m Ω 分流电阻 CC 增益的写入值可以得到7.5684、我使用的分流电阻值为0.125m Ω、因此我写入的计算值应为60.5472、容量增益值应为18058905.8252。 然后使用命令0x0075获取 CC3的当前值。 这一步是否正确? 如果我不在此基础上进行其他校准、我想知道电流值有多大的误差? 因为当前 CC3样本= 200、然后使用0x0075使 CC3 Current 值为0x3C0、但我的电流实际为1A。

    此外、附上是我的原理图的一部分、请检查是否有任何问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您将 userA 设置为什么? CC3结果将位于 userA 中。 如果 userA 为 mA、则0x3c0 = 960mA、接近1A。

    默认情况下、userA 设置为 mA。

    是否 userA 似乎设置正常。 CC2/CC1测量是否正确?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    userA set 1mA、CC1和 CC2的值在短时间内发生了很大变化、最小值为940、最大值为1142。 我想知道我使用的电阻尺寸是否为0.125m 欧姆、以及该电阻值是否会影响电流值的准确性
    计算后的 CC 增益是否为60.5472? 在没有额外校准的情况下、这个与电流值的偏差是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    由于 userA 设置为1mA、因此看上去电流值测量值接近预期值。  

    对于较小的检测电阻、库仑计数器的分辨率将下降。 库仑计数器的 LSB 为7.6uV。 使用0.125m Ω 传感电阻器时、这相当于56mA 的电流分辨率。 这意味着电流的测量步长为56mA。

    此外、该器件 的最大偏移库仑计数误差为+/- 1LSB。 这意味着测量值可能会波动1-LSB。 电流为1A 时、该值可能是+1.056A 至0.944A。 与您正在读取的内容非常匹配。 这听起来像是在预料之中的。

    该偏移应在 CC3中取平均值(因为获取了多个 CC2读数)、因此我希望将其最小化。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙