This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:与 VCC 电源电流和 AIN 功能相关的问题

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335637/ucc21750-q1-questions-related-to-vcc-supply-current-and-ain-function

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好、专家:  

有两个问题需要向您确认。  

  1. 我是否可以知道客户应考虑的 VCC 引脚的最大电源电流? 我只能找到 VCC 静态电流(4mA 最大值)。 但不确定 VCC 的最大电源电流。  
  2. 对于 AIN、客户希望使用此引脚检测外部热电阻。 我看到 AIN 有内部电流源。 我只是想再次与您确认、客户 不需要使用外部电源来进行热阻器检测。  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    1. VCC 静态电流是主芯片的电源电流(INP = VCC ), 第12页有 Temp vs IVCC 图,当 VCC = 5V 时,IVCC 约为4.5mA - 这些都适用于 AIN=2V 的情况。 不过、如果 AIN = 0V、则 APWM 占空比将更高、并且电流更高(没有确切数字)。 您可以计划提高2mA (提高50%)

    2.是 AIN 引脚可用于检测外部热敏电阻电压、并且支持电流源、无需外部电流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasikala:  

    关于 VCC 电源电流、我在我们的 EVM 用户指南中看到了如下数据。 (https://www.ti.com/lit/ug/sluubx2b/sluubx2b.pdf)

    根据该公式、当 fsw=10kHz、CLOAD = 10nF 时、电源电流为50mA。 它高于您提供的值。 这让我感到困惑。  

    背景是、客户将有12个板载 UCC21750、我们需要准确的数字来确认 VCC 拉电流能力。  

    请帮助检查确切的数字。  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    VCC 电流不会增加到开关频率-数据表中绘制了开关频率与 IVCC 间的关系、无论开关频率如何、该关系都是平坦的。 只有 VDD 电流会随开关频率增加。  

    我认为客户有兴趣 了解右侧的 Vcc 偏置电流、即 VDD 电流?

    系统中的预期典型 AIN 电压是多少?

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi:  

    我不太明白 VCC 偏置电流和 VCC 电流之间的区别。  

    简而言之、客户正在尝试为 VCC 引脚设计5V 电源。 他们希望了解 VCC 电流的最大值、因为它们具有12个板载21750。 所有 VCC 均由一个5V 电源供电。  

    在 AIN 电压方面、我认为这与 VCC 电流无关、对吗? 从下图可知、AIN 电流源由 VDD 提供。 客户希望在 AIN 引脚上连接 NTC。  

    谢谢!

    温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果是 VCC 电流(对于引脚15)、则可根据下面的数据表图规划 IVCC / VCC 偏置电流、因为您会看到 IVCC 根据温度、VCC 电压电平而不是频率进行变化。 您可以考虑具有 一些额外缓冲器的最大电流。

    虽然 AIN 由 Vdd 供电、但 APWM (反映 AIN 电压)位于初级侧。 因此、当 APWM 占空比较高时(AIN < 2V)、 Vcc 需要额外电流支持它。 希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西