This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:CSD87381P 布局审查和检查

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333472/csd87381p-csd87381p-layout-review-and-check

器件型号:CSD87381P

亲爱的朋友们:

     对于 CSD87381P、粉色框中有9个穿孔、其中2个在 PGND 上、另7个在 PGND 周围、对吗? 如果我们有一个带有 layer1到 layer2 (GND)的过孔、我们是否可以在不钻孔的情况下实现该目的?  "你想做什么?"

汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    谢谢咨询。 我相信该器件下方的所有过孔都连接到 PGND、位于粉红色矩形内的其他两个过孔则连接到该器件。 我们的想法是最大限度地扩大器件下方和周围的 PGND 覆铜区、该覆铜区位于安装该器件的 PCB 一侧。 散热过孔吸收器件中的热量、将热量散发到 PCB 中、然后散发到环境中。 TI 在应用板上使用了通孔(如建议的布局示例中所示)、用于在同步降压转换器中测试器件。 我们尚未使用盲孔和埋孔进行任何测试、这些通孔只是从第1层到达第2层。 我认为第2层是 GND 平面应该没问题、但通孔可在 PCB 的背面提供进入环境的路径、因此有效热阻可能更高。 我非常乐意查看您的原理图和 PCB 布局。 您可以联系您的 TI FAE、或通过以下电子邮件直接给我发送电子邮件: jwallaceri@ti.com

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

         我已将原理图和布局通过您的 TI 邮件(jwallaceri@ti.com)发送给您。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我们将审查并提供反馈。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    由于我们已将此讨论移至常规电子邮件、因此我将关闭此主题。 如果您需要其他帮助、请发送电子邮件至我。

    谢谢。

    约翰