This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:MOSFET 引脚并联

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337052/lm7480-mosfet-pare-parallel-connection

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

你好。
我正在使用 LM7480进行设计、以满足 MIL-STD-1275E 条件。
我的设备需要比德州提议的 LM7480设计更高的功耗。
按高电流成比例选择 MOSFET。
少数 MOSFET 满足这些规格。

问题是
MOSFET 能否并联到 LM7480 IC 并使用?
如果可能、TI 是否有使用并联 MOSFET 设计的任何材料?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、MOSFET 可用于并联配置。 下面是效果。

    首先、FET 的导通和关断时间会增加。

    考虑到理想二极管控制器的恒定栅极拉电流和灌电流、 随着并联的 FET 数量增加、FET 的导通和关断时间会因总栅极电容的增加而增加。

    可以按如下方式进行近似计算:

    对于导通时间计算、 Ton =(总 Ciss) x 5V/峰值拉电流

    对于关断时间计算、 Toff = (总 Ciss) x 5V/峰值灌电流

    N x Ciss 的总 Ciss 为 N x FET (单个)  

    例如、我们将 DMTH43M8LFG 视为 FET、将 LM74700-Q1视为 FET 控制器。  

     DMTH43M8LFG

     LM74700-Q1

     4个 DMTH43M8LFG FET 的总 Ciss 为4 x 2.798nF = 11.2nF

    因此、Ton 时间=(11.2nF) x 5V/Ton 11mA = 5.09us

    且 Toff =(11.2nF) x 5V/2.3A= 24.3ns

     同样、对于具有背对背 FET 驱动能力的控制器、也意味着由 HGATE 控制的 FET。 HGATE 具有低充电电流、从而控制浪涌电流。 通过并联、FET 的导通时间将进一步增加。 此外、建议在每个约为5-10欧姆的 FET 栅极串联一个电阻器来抑制 FET 寄生产生的振荡(如果有)。  

    查看计算结果、可以在2个电平上做出决策以获得理想的导通和关断时间。

    1. FET 的有效 Ciss

    2. FET 控制器  

    其次是交流叠加整流性能。  

    理想二极管可以整流的最大交流叠加信号取决于所使用的 FET 和电荷泵电流强度。  若要了解这一点、请参阅 应用报告

    在这里、Qgm 将与 FET 数量的增加成正比、因此可以整流的最大频率将降低。

     

     

    例如、

    使用1个 DMTH43M8LFG 的 LM74700-Q1可进行高达25KHz 的整流、而使用4个 DMTH43M8LFG FET 只能进行高达6kHz 的整流。

    第三、随着有效 Ciss 的增加、电荷泵电容器也必须相应地进行缩放。

    此致、

    S·迪尔