This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691:LP38691DTX-5.0/NOPB 作为 LDFM50DT-TR 的替代产品

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334372/lp38691-lp38691dtx-5-0-nopb-as-alternative-for-ldfm50dt-tr

器件型号:LP38691

您好!

在我的当前设计中、我将 LDFM50DT-TR LDO (DigiKey 链路)用于实现5V 输出、该输出充当 RFID 收发器电路的源。 LDFM50DT-TR 之前有 MEV3S0505SC (DigiKey 链接)、它的输出转至 LDFM50DT-TR、请查看随附的图像、了解更多电路图。

我计划在经过 LP38691DTX-5.0/NOPB 数据表之后、用 LP38691DTX-5.0/NOPB 替换 LDFM50DT-TR、似乎 LP38691DTX-5.0/NOPB 可以替代 LDFM50DT-TR、但我的问题是输入电压范围为5V ~ 5.5V 吗? 由于数据表中提到输入电压= 5.5V ~ 6V、所以这是否意味着最小输入电压必须为5.5V)

我还附上了 LDFM50DT-TR 与 LP38691DTX-5.0/NOPB 的比较表供参考。

请向我们提供有关 LP38691DTX-5.0/NOPB 或  TL720M05QKVURQ1作为 LDFM50DT-TR 或其他合适替代产品的可行性建议。

谢谢!

马南·梅塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、

    不确定从何处获取此信息。 根据 LP38691的数据表 、所需的最小 Vin 为2.7V。

    我们还有其他选项、请参阅下面的比较表。

    谢谢。

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    请参阅该原理图、 LDFM50DT-TR  从  MEV3S0505SC (DigiKey 链接)获取输入、MEV3S0505SC 提供5V ~ 5.3V 范围内的输出(这是我测得的) LDO 的主要用途是降低   MEV3S0505SC 的5V ~ 5.3V 输出上出现的纹波、  因为 LDFM50DT-TR 具有极低的压降电压、因此我需要 LDFM50DT-TR 的5V 输出、该输出也能传递到敏感的 RFID 电路。

    在该表中、我提到了  LP38691DTX-5.0/NOPB 的最小输入电压为5.5V (考虑 MEV3S0505SC 的输出和 LP38691DTX-5.0/NOPB 的最小压降电压)  

    我的问题应该是"LP38691DTX-5.0/NOPB  或 TL720M05QKVURQ1 的5V ~ 5.3V 输入是否会提供5V 输出"、就像我在 LDFM50DT-TR 案例中观察到的那样?  

    谢谢。

    马南·梅塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、

    好的、这更有意义。 您能在此处分享负载电流吗?  

    根据 EC 表、对于100mA、典型压降约为45mV (约为5V 的1%)。 所以、在5V 电压轨上预期变化的容差范围内、可能只有1%是合适的、并且此解决方案是可用的。

    谢谢。

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    我测量了由 LDO 供电并灌入300mA 的 RFID 电路的负载电流。

    此外、LDO 的输入电压为5.2V、  

    如果您还需要任何数据、请告诉我。

    谢谢!

    马南·梅塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、

    这应该可以正常工作、请咨询我们的应用工程师。

    谢谢。

    普拉卡什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、

    应用工程师更新:

    压降通常与负载呈线性关系、因此我认为我们所能做的最好的方法是线性插值5V 器件所具有的2个最大数据点、从而得到 VDO (max)@300mA = 100mV +(300mA– 100mA)*(450mV–100mV)/(500mA– 100mA)= 275mV。 因此、它是否可行取决于工作温度、但我们没有足够的数据来进一步缩小范围。 有些器件可能可以正常工作、但肯定不是所有器件都能正常工作。

    谢谢。

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更详细地解释一下这个方程  

    VDO (最大值)@300mA = 100mV +(300mA– 100mA)*(450mV–100mV)/(500mA– 100mA)= 275mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、

    它只是一个线性内插公式。 我没有从任何地方拉扯、我只是在构建它。 您需要在2个数据点之间进行内插、因此、您从第一个点(100mV)开始、然后将斜率(RISE/RUN =(450mV–100mV)/(500mA– 100mA))乘以您距该区域起始的距离(300mA– 100mA)。

    此致、

    Prakash L