This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:电感器的可闻噪声

Guru**** 2767215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333884/lm5164-audible-noise-from-inductor

器件型号:LM5164

您好!

我只是使用 LM5164DDAR 测试一个新的直流/直流转换器设计。 在某些负载下、电感器会产生可闻噪声、并且纹波也会发生变化。 这是我的原理图、我将 Sumida CDRH127/LDNP-560MC 中的屏蔽电感器用于 L1

负载为24欧姆、占空比为69%(f = 20kHz)时、纹波如下图所示、并且电感器会产生可闻噪声。

负载为24欧姆、占空比为98%(20kHz)时、纹波如此所示、并且没有可闻噪声。

我已经增加了输入和输出电容器的容量、但噪声不会改变。

您对我可能要更改的内容有什么想法吗?

提前感谢。

此致、

罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此澄清一下:上述占空比是负载开关而不是直流/直流转换器的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    非常感谢您在您的第二篇文章中发表和澄清。 是否可以添加更多输出电容器以降低过冲和下冲的阶跃负载响应?  另请查看22uF 电容器数据表、因为我担心在 Vout 的直流电压偏置下、其有效电容会大幅降低。   

    如果您看到有任何改进、请告诉我。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的回答。 我尝试过使用其他10uF/25V 电容器、并组装了最大60 uF (6x 10 uF)的电容器和并联的100uF/35V 电解电容器。 纹波变小、但噪声不会消失。 还感谢根据偏置电压降低容量的提示。

    我还针对以下电容器 C205、C206、C208、C209使用更高和更低的值进行了测试、但具有相同的结果-噪声不会消失。

    我还有一个关于 Webench 设计原理图的问题。 只有一个2.2uF 的电容器、但串联了一个220mOhm 电阻器、使用这个电阻器的原因是什么? 为什么不将电容器直接连接到12V 输出电压?

    此致、

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    很遗憾听到可闻噪声仍然存在。  添加电容器后、能否显示新的示波器图片?  您能否让客户尝试其他供应商的电感器?

    您能向我展示您的 Webench 设计吗? 我可以创建一个设计、但我不知道您的工作条件、因此我看不到2.2uF 和220m Ω。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    以下是使用6x 10 uF MLCC 电容器时的示波器图像。 从6x 10 uF 和电解质帽的测试来看,我没有示波器图像,但噪声保持不变。

    我将使用不同的电感器来尝试它、也使用2.2uF 和220m Ω、如 Webench 设计中所示。 但我必须先订购这些组件。

    以下是 Webench 设计的设置:

    然后、在 Webench 中、将输出纹波设置更改为"降低纹波解决方案":

    对于 L1、我选择了备用部件(来自 Sumida 的 CDRH127/LDNP-560MC)

    那么我的设计看起来像这样、

    再次感谢您的大力支持!

    此致、

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    感谢您提供的信息。  我明白了。  CFF 是向 COT 运行所需的 FB 注入噪声。  电路中的 ESR 也会生成供 FB 使用的纹波。  

    噪声应该与阶跃负载响应有关、您是否希望尝试使用更小的电感器(我的意思是电感更小、但 Isat 规格更高)? 我可能会弄错、但我想加快阶跃负载响应、而更大的电感器会减慢响应。  只需要使用50%或电感进行快速测试?  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    再次感谢您的反馈。

    我刚刚订购了几个100V 的电容器以及68uH 和33uH (还有更高的 Isat)电感器。 我会尽快回到你,因为我已经尝试了他们...

    我真的不明白上述通过纹波 FB 的 COT 工作原理。 你知道一个好消息来源或学习这一点吗?

    此致、

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、  

    COT 采用迟滞控制方案。 它的工作原理如下: 电路将使 FET 在固定时间(如果 VIN 稳定)内导通、在此期间 Vout (和 FB)将上升。 FET 关断后、Vout (以及 FB)将降低。  IC 会一直等待、直到 FB 引脚电压下降至基准电压、以再次开启 FET。  FB 纹波电压至少应为20mV 才能实现稳定运行。   

    希望这澄清了、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在很好,我明白了,谢谢!

    此致、

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记得在使用新器件进行测试后在此处发布。

    谢谢。

    友好