This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:支持 Li-SOCl2

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333361/bq34110-li-socl2-support

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ35100

迪亚尔斯、

BQ34110是否支持 Li-SOCl2、因为 BQ35100支持采用 chemID 的锂离子电池?

BQ34110的电池化学配置为 BQ35100吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    建议将 BQ35100与 Li-SOCL2电池配合使用、因为该电量监测计专为原电池而设计。 两个测量仪表的电池化学配置是相同的。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richards:

    应用很少会对电池放电、这使得 BQ34110比 BQ35100更适合、

    另外、我不认为 BQ34110 支持 Li-SOCL2。

    下图来自 SLUUB45B 的"用于电量监测的 CEDV 数据收集简易指南"
    参数计算器(GPC)"

    GPC 工具用于对 BQ34110监测计的电池参数进行编程、而不提及 Li-SOCL2。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    不支持、BQ34110不支持 Li-SOCL2。 只有 BQ35100有此功能。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    是否有任何电量监测计可以支持适用于极少放电型应用的 Li-SOCL2?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwan:

    是的、BQ35100支持此应用。

    此致、

    尼克·理查兹