This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616RTWR

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336450/bq25616-bq25616rtwr

器件型号:BQ25616

您好  

我正在使用 BQ25616RTWR 电源管理 IC、并使用它为3.7节5000mA/H 的锂聚合物电池充电

系统会充电、但当电池充满时、IC 会切断 VSYS 线路的电源、从而使负载关断。

当电池充满时、系统显示的警告灯与未连接电池时相同。

请建议可以使用哪些电阻器来使 IC 不会在电池满时切断 VSYS 处的功率。

请查找我的原理图的连接链接:  mega.nz/.../vsQjXAyRhttps://mega.nz/file/vsQjXAyR #HsxBmFUxDFVy-I62-yJE3svER5xRR0pTK9iq4_oOJqo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供更多详细信息。 STAT 和 PG 引脚在做什么? VBUS、VSW、VSYS、VBAT 的波形是什么样子的?

    我无法访问此处链接的原理图。 请将其嵌入此帖子中。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔