This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:设计24V 7Ah 铅酸电池充电电路的技术咨询请求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336464/bq24610-technical-consultation-request-for-designing-a-24v-7ah-lead-acid-battery-charging-circuit

器件型号:BQ24610

我将与您取得联系、寻求有关为24伏7安时铅酸电池设计充电电路的专业知识和建议。 我选择了 BQ24610RGER 基于我的研究以及我对开关充电技术实验的兴趣、实现了这一目的的集成电路。

非常感谢您在以下方面提供指导:

  1. 最佳配置 :如何使用 BQ24610RGER 对24V、7Ah 铅酸电池的充电电路进行优化配置?

  2. 其他元件 :是否有任何推荐的附加组件可以提高电路的性能和安全性?

  3. 常见挑战 :在这个设计中,我可能会遇到什么挑战,如何克服这些挑战?

  4. 安全注意事项 :设计此类电池的充电电路时,需要考虑的主要安全注意事项是什么?