This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:次级控制环路实现-恒流

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336382/lm25148-secondary-control-loop-implementation---constant-current

器件型号:LM25148

我最近参加了这些论坛、以 使 LM25148转换器保持稳定。  该问题已被确定为噪声、并通过稍微减慢高侧栅极驱动信号来解决。 该转换器在其设计的输出电压下及其整个输出电流范围内都能正常工作。

我现在尝试实现第二个反馈环路、以引入恒定电流调节。 下面的原理图反映了我原型的当前状态:

在进行故障排除时、我遇到了应用手册 snvaa85 、它以完全一样的方式实现此控制。 应用手册确实解释了该次级环路上的稳定性条件、

'差分放大器电路中的电容器 C2和 C3的值与 CC 电路环路有关。 由于 CC 和 CV 电路均添加至 FB 引脚、为了稳定环路、有必要尽可能减慢 CC 环路。 我们建议 C2和 C3的值应介于1nF 和10nF 之间。"

在这一行中、我尝试了许多 C21和 C22值。 以下示波器图全部显示了当负载电压略低于转换器设计电压(200mV 压降)时的恒流模式。 绿色是 SW 节点、粉色是 TP11A 上的放大电流测量值(交流耦合)、蓝色是输出电压(也是交流耦合)。 请注意、比例并不总是相同。

带1n:

采用47n:

100N 时:

对于200N:

如图所示、使用"较慢"的放大器时、性能似乎更稳定、但从未达到良好的稳态、并且振荡总是低于开关频率一个数量级以上。

该应用手册显然可以简化设计、但我该从这里转至何处? 其他资源看起来也足以证明两个反馈环路的相互作用、但我的电路的基本拓扑似乎是合理的。 请提供更多的资源或战略建议。  

我现在的想法是 或者也调整这个反馈方法的补偿网络、或者改变我的反馈放大器拓扑结构。 可能是某种积分器?

我感觉自己缺少多反馈环路的基本原理、指出正确的方向目前可能就足够了。 一如既往的感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好、

    看起来您在 CC 和 CV 模式之间的交叉点有交互。  请务必确保负载不发生变化。  您测试的负载类型是什么?  如果是阻性的、那么您可能会看到电流随纹波电压而变化、因此它们将在交叉点相互作用。

    您能否确保电流消耗是平坦的、具有最少的交流分量。  还要观察负载的电缆连接、如果这是感性的、可能会导致小振荡。

    此外、CC 环路的增益由 R19和 R8设置。  这意味着、如果 R19较小而 R8较大、则 CC 放大器输出上的电压变化较小、会导致输出电压开关较大。 您是否曾尝试过减小增益并在交叉点上看到它的影响?  降低增益意味着增大 R19和减小 R8。  希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它确实是 CC 环路增益、但我没有看到该交互。 调整这些值可以让我稳定环路。 再次感谢您、您本月确实为我提供了很多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam 您好、

    很高兴它成功了。

    谢谢。

    大卫。