This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:使用电阻器在无软件的情况下设置输出和反向模式

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332111/bq25750evm-setting-ouputs-and-reverse-mode-with-resistors-and-no-software

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

我将使用  BQ25750EVM、并将 在最终设计中使用 BQ25750芯片。  我们需要使用电阻器来固定电池中的电池节数并启用反向模式。  我在数据表中看到如何使用软件和设置位来实现这一点、但我们需要能够通过电阻器和外部电路实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我明天会向您介绍这方面的内容。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您耐心等待。 必须使用 I2C 启用 BQ25750上的反向模式。

    但是、电源路径会自动从 VAC 切换到 VBAT。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    我订购了接口模块。 (MSP490控制器)。  我已启用反向模式、并认为在 Battery Managment Studio 中已考虑所有条件、但是 Revers 模式继续在状态中显示"off"。

    我启用了 EN_REV、移除了 VAC 输入、我已将 IAC_REV 设置为4000mA、将 VSTS_REV 设置为5000mV、我的电池电压为3.6V、SRN 引脚上的电压高于3.3V。  我还忽视了另一个参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您提醒我注意这一点。 您可以尝试将电池电压提高到4V 或5V 吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电池串联起来、输入的电池电压为7.4V。  反向模式会将电压降压至5000mV 的 VSYS_REV、但如果我将其设置为12000mV、则不会升高电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我们将对此进行探讨、明天我们将与您联系。 感谢您对此的耐心倾听。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我在实验室中根据您的测试条件看到了这个、但没有看到任何问题。 我有一些建议可以帮助您对此进行调试:

    您是否可以用电源更换电池并查看电源是否正常工作? 几乎任何直流电源都应该用于该目的。

    在何处测量系统电压? 我建议使用 TP46来测量系统电压。

    这些测试期间是否加载了系统电压?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    根据 Ethan 的建议进行后续跟踪、并以此为基础、移除 VAC 后、电源路径传输会自动发生。 反向模式需要使用软件启用并且不能由电阻器完成。 我注意到了一些妨碍反向模式完美运行的问题、但您描述的情况不是我在实验中注意到的情况。 您可以尝试一下可以为您提供帮助的选项之一是 EN_AUTO_REV 模式。 这是自动反向模式、在这种情况下、一旦启用、器件会在条件出现时自动进入反向模式。 请告诉我是否可以正常工作、并告诉我在插入 VAC 时 EN_AUTO_REV 接通时是否能够退出反向模式。