This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:DESET 引脚

Guru**** 2516530 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336905/iso5452-deset-pin

器件型号:ISO5452

在 d/s 中、建议将100 Ω 至1K Ω 与 DESAT 二极管串联。 但是、我的客户已在发生短路事件时将~6K Ω Rs 用于 DESAT 阈值电压的大规模生产中进行了放电。 到目前为止、它似乎没有大问题。  

客户想知道:

1. 6K Rs 有什么副作用吗?

2. Rs 的目的是什么? Rs 和220pF 是否会形成 LPF 以实现良好的抗噪性能?

3.最大值是什么? 采用 ISO5452时 Rs 的电阻值? Rs 是否有限制?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    1.除了预期的 DESAT 压降(500uA*6kOhm =3V)之外,6kOhm 电阻没有副作用  

    2.除了形成 LPF 外,Rs 还可以减少二极管结电容产生的进出 DESAT 节点的过量电流。  

    3、如果 Rs 过大、电阻上的正向压降会过大、正常运行期间 DESAT 会错误触发。 实际上、在我们最新一代的器件(UCC217xx)中、我们建议 DESAT 电阻器至少为1kOhm。  

    希望这对您有所帮助!  

    薇薇安