This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:3节电池的备选连接

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336259/bq76925-alternate-connections-for-3-cells-battery

器件型号:BQ76925

你好。
我想将 BQ76925与3节电池搭配使用、并使用内置带外部晶体管的3V3稳压器。

我预计3V3电源轨上的10mA 电流消耗。 如果我实现数据表中的典型电路、将有100欧姆的串联电阻、从而使 VBAT 电压低于顶部电池1V。

根据数据表第8.3.2.2.2节、只有顶部电池放大器(VC6–VC5)可以在这样的电压差下正常工作。

因此、我预计需要使用表1中所述的备用连接。


出于某种原因、此表中仅介绍了5节和4节电池。 我是否可以对3节电池使用此类备用连接?
其连接方式如下所述:
电池3 VC6 - VC5
VC5-VC4-VC3-VC2短接
CELL2 VC2 - VC1
电池1 VC1 - VC0

如果出于某种原因不允许这样做、我还可以想象以下连接方式。


请建议使用3V3稳压器的3节电池的首选替代连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dzianis:  

    我认为您的第一个3芯串联建议不存在问题、它应该能够正常工作、顶部电池和底部2节电池连接到实际电池、中间电池短路到顶部。 对于第二种建议、器件可能无法按预期工作、因为控制环路预计会有一定的 Rvctl 下降到 BAT、从而能够使用外部 FET 对 LDO 进行反馈、因此我建议遵循最初的想法。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分
    很高兴看到该表在下一版数据表中进行了扩展、以包含3节电池的情况。
    我会听从您的意见、将 VC6-VC5放大器用于3节电池的顶部电池。