This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:输入为3.8V、输出为5V 时的最大电流

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63901, TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336828/tps63901-maximum-current-with-an-input-of-3-8-v-and-output-of-5-v

器件型号:TPS63901
主题中讨论的其他器件: TPS631010

您好!

我们计划在空间受限的设计中使用 TPS63901。 在最坏的情况下、其电源输入可低至3.8V、而输出为5V。  

在数据表图(图8-4)中、3.6V 输入的额定电流高达0.7A。  

您能否确认它能够提供输入电压低至3.8V、输出电压为5V 的0.7A 持续电流?  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS63901 无法提供0.7A 的连续输出电流。

    但建议改用 TPS631010/1。

    此致

    陶氏