This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:静态模式寄存器设置

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336309/lp5861t-stanby-mode-register-setting

器件型号:LP5861T

您好、团队成员:

我希望在 Chip_EN =低电平(状态模式)时设置寄存器 Dot_onoff。
有可能吗?

我之所以提出这个问题、是因为默认情况下、Dot_onoff 寄存器为1h=on。
我不想在 启用 此器件时点亮 LED、因此我想在 待机模式下将其更改为0h=off。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    很抱歉 、当 Chip_EN 为低电平时无法设置寄存器 Dot_onoff。 但是、当您启用器件时、LED 不会亮起、因为 PWM 配置寄存器为0。  

    BR、Jared