This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:是否每个通道都可以存储到100mA?

Guru**** 2386260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336335/lp8556-could-the-each-iled-up-to-100ma-per-ch

器件型号:LP8556

 公式: (Current/4095)×IMAX× 20,000 × 1.2 V/RISET

但 RISET 可以是12k 至100k、

当 RISET 为24k 时、最大电流/通道为50mA

当 RISET 为14k 时,最大电流/通道是否 超过100mA? 或高达80mA??

我知道 VIN 和 Vout 最大值会限制 Iload 的最大值。

条件是

(1)输入电压:12V

(2)输出电压:30V

(3)使用6ch

我想知道我是否可以在某种情况下使用> 50mA / CH。 ???

谢谢!