This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:输出短路至 GND 时的电流限制

Guru**** 2531430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331718/tps7b81-q1-current-limit-at-output-short-to-gnd

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

#1. 您能否告知 Vout 短接至 GND 时的电流限制值的典型值/最小值/最大值?

您还能提供输出 GND 短路的示波器屏幕截图吗?

#2. 您能建议一下是否有输出电流限制折返功能吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:  

    当我下周回到办公室时、我会给您一张示波器截图:Vout 短接至 GND 的 TPS7B81-Q1。  

    1.我们没有该数据。 在这张示波器屏幕截图中、我将尝试估算一个典型值。  

    2. TPS7B81-Q1具有过流保护功能、但它不具有折返过流保护功能。 此器件上的过流保护会导致电流下降、从而使器件保持在工作温度范围内。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin

    感谢您的答复。

    我来进一步确认一下。

    在过流保护期间、器件内部会发生什么情况?

    请您用图形和图表告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi:

    TPS7B81-Q1具有砖墙式电流 限制、在90%输出电压下和短路期间、电流限制将保持510mA 典型值

    请参阅此 e2e 帖子。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin

    谢谢您告诉我。
    是否有适用于 TPS7B-Q1的砖墙式电流限制图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi:  

    否、没有任何超过我在该主题中分享的电流限制性能图形。

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin

    当然可以。
    尽管器件不同、但砖墙式电流限制如下图所示。 对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi:  

    是的、您共享的砖墙式电流限制曲线与 TPS7B81-Q1电流限制行为的预期行为类似。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin

    谢谢你。

    此事将结束。

    此致、