This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:反馈分压器

Guru**** 2386140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334733/lmr43620-q1-feedback-divider

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、

我想最大限度地减小从电池汲取的电流、并想增加尽可能高的反馈分压器电阻值。  

FB 引脚的输入偏置似乎非常低(10nA)、我想使用330k Ω(R FB 总计)。

但这不符合以下公式(5)的要求。  

如何满足这一标准?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    感谢您发送编修。  如果您选择的电阻超出推荐范围、应该不会是世界末日、但我建议您遵循数据表建议、以获得最佳性能。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao-San:

    为了将待机电流限制在<10uA、我想使用总共为330k Ω 的 RFB。

    在本例中为 RTP//Rbot = 70k

    您能建议我应该关注哪些方面吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    我认为它应该起作用、但您可能会在温度范围内看到 Vout 略有偏差。 很抱歉、我没有随温度变化的 FB 电流、但偏差应该很小(最坏情况下我的猜测是<100nA)。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao-San:

    您能说明这些标准来自哪里吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    我们的该器件专家还强烈建议遵循数据表中的建议、即选择符合5k 至10k 范围标准的电阻器。  他表示、在启动期间还有一个内部电路用于检测 FB 引脚条件、而较高的电阻分压器会导致检测工作电流降低、因此无法成功检测。  希望这一解释。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao-San:

    谢谢你。 我明白了。  

    此致。