This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A06:关于 CISPR 等级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPSM82813, TPSM8287A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334319/tpsm8287a06-about-cispr-rating

器件型号:TPSM8287A06
主题中讨论的其他器件:TPSM82866ATPSM82813

大家好、

TPSM82876Axx 和 TPSM82813/4/6是否符合 TPSM82866A 等 CISPR-11 B 类兼容标准?

我们的客户正在寻找符合以下要求的模块器件。

・μ A 最大负载电流::6A

・μ s 可调软启动时间

・电源正常功能

・保护:过流,热关断

・符合  CISPR-11 B 类标准

我认为匹配这个需求模块器件是这个器件。 是否有其他推荐的器件?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Teritama、您好!

    我们将对此进行深入探讨、下周再见。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    是的、这些器件都是适用于具有您的功能的6A 模块的出色器件。  我没有测量它们中的任何一个的 EMI 数据、但 TPSM8287A06由于其蝶形/对称引脚排列和内部输入电容器而应更好。

    EMI 性能在很大程度上还取决于客户的布局和组件选择。  请告诉我、我是否可以查看您的客户选择。

    克里斯