This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:BQ298019RUGR

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336151/bq2980-bq298019rugr

器件型号:BQ2980

专家您好  

我要设置;

欠压:2.5V

过压:4.2V

我想将锂离子电池充电至4.2V、在电池电压为4.2时将其关闭。 我想在电池电压为2.5V 时关闭负载。 我应该使用哪些值?

谢谢!  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    器件阈值经过出厂修整、无法由用户更改。 根据您的规格、bq298216和 bq298217是非常接近的选项。

    此致、

    马克斯·韦博肯