This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:直流/直流转换器启动不可靠的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732-Q1, UCC15241-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336200/ucc15241-q1-problem-with-unreliable-startup-of-dcdc-converter

器件型号:UCC15241-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732-Q1

我们在 IGBT 栅极驱动器应用(六个通道)中使用了 UQ15241-Q1和 UCC21732-Q1。

 在将 UCC15241上的 ENA 引脚切换至高电平之前、我们有一个24.75V (持续1秒)的稳定输入电压。 通常、六个 UCC15241转换器中只有一半正确启动并会将 PG 引脚拉低。

VDD VEE 电压为23.0V (-8/+15V)

要使所有通道启动、我们必须 在0.3秒内切换 ENA 引脚几次。  

 为确保良好启动、可以安全使用的 VDD VEE 电容大小是否存在限制。

我们在0V 偏置时的总电容为3 * 10uF + 0.1uF、在最终23.0V 目标电压下的总电容为~15.1uF。

还有一些 COM-COM 和 VDD VEE 电容(运行偏置电压下为12.4uF 和23.2uF)。

我们使用了 Excel UCC15241计算器表进行设计。

当转换器确实启动时、上升时间大约为6ms 至23V、这完全在软启动时间范围内。

我们的电容是否过大、或者是否存在导致启动问题的其他问题?

此致

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    启动问题很可能是由于浪涌电流问题。 如果您同时为所有器件将 EN 切换为高电平、则主电源的浪涌电流将非常高。 这就是切换 EN 之所以会有所帮助的原因、因为这样、其他器件就有机会开启、从而拉取更低的电流(更低的浪涌电流)。

    我推荐两个选项:

    a.在 EN 信号源(可能是一个微控制器)和六个器件的 EN 引脚之间连接 RC 滤波器。 对不同的器件组使用不同的 RC 元件。 例如、三个 UCC15241-Q1 将具有(R=1k Ω、C=10nF)、另三个(R=5k Ω、C=10nF)。 这样、 (R=1k Ω、C=10nF)将首先接通、然后 (R=5k Ω、C=10nF)将会接通。

    b:如果 EN 电源信号来自微控制器、并且可以使用多个 PWM 通道、请将   三个 UCC15241-Q1连接到一个通道、将另外三个连接到另一个 PWM 通道、从而在这两个 PWM 信号之间以一定的延迟进行编程。

    谢谢!