This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ34100最大测量仪表温度查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334754/bq35100-bq34100-max-gauge-temperature-query

器件型号:BQ35100

您好

有一个使用 BQ35100的 ADE 电池、该电池已交付多年。

但最近出现了一个问题,LT 中的数据混乱。 这样做的原因可能是什么?


正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    此值超出最大量表的范围。

    请允许我花点时间与我的团队协调、看看是否有人以前看到过这个问题。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的答复。

    另一个现象如下:

    客户使用 MSP430、读取程序使用 SMBus 来模拟 I2C。 BQ35100在电池插拔期间被锁定。 电荷累积参数超过设计容量(设计容量为3800mA、如屏幕截图所示:

    请帮助检查它。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您在使用什么热敏电阻?

    热敏电阻是否已校准?

    您能否共享.gg 文件?

    您能否共享原理图?

    电流是否已校准?

    此致、

    埃文