This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:有关弛豫模式/充电模式期间的 FC Set%、QMaxPassedQ、DOD0 PassedQ 和 RC/FCC/SOC 计算的问题

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334621/bq34z100-g1-questions-about-fc-set-qmaxpassedq-dod0-passedq-and-rc-fcc-soc-calculations-during-relaxation-mode-charge-mode

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、我对 FC Set%、QMaxPassedQ、Dod0PassedQ 的值以及在弛豫模式和充电模式期间如何更新 SOC/FCC[Full Charge Capacity (完全充电容量)]/RC[Remaining Capacity (剩余容量)有一些问题:

1.参考手册在*Flags*寄存器的寄存器说明中指出 FC 位代表以下内容:

"检测到充满电。 当达到充电终止并且 FC Set%=–1 (有关详细信息、请参阅第3.7节)或 StateOfCharge ()大于 FC Set%且 FC Set%不是–1时、会设置 FC。 设置时为真。"

第3.7节列出了监测计检测"充电完成"的条件、但没有解释 FC 集%代表什么或它是如何更新的。 有人对此有何见解吗?

2.我对放电/充电过程中 RC/FCC 更新的理解如下。 请更正我的错误:

a.在放电期间、RC 每秒更新一次、使用一个电压仿真、该仿真投射的电压相对于当前 DOD 递减4%。 这些投影电压来自递减 DODx 处的投影 OCV、通过递减 DODx 处的电阻以及流入或流出电池组的电流进行校正。 仿真会一直迭代、直到达到放电终止电压、发生这种情况后、RCC 的计算公式为:RC =(DODfin - DODstart)* Qmax、其中 Qmax 是电池组中最低容量电芯的最大化学容量。 FCC 在放电期间每次电网点电阻更新时根据进入放电前的 DOD0与 QStart (DODCharge)、最近更新的 RC 以及电流放电期间集成的电荷量之间的差值进行更新。  
b:在充电过程中、RC 仅根据当前 RC 加上前一秒的积分电荷每秒更新一次。  

充电期间、FCC 如何更新? 在弛豫过程中、如果校正后的 OCV (基于在当前温度和系统中当前电流下计算得出的电芯内部阻抗的校正)在过去100秒内发生变化、则进行 DOD 更新 (弛豫等待周期结束后、OCV 更新的间隔)、这如何修改 RCC/FC? 此外、如果 FC 基于容量最低的电池的 Qmax、那么 FC 和 RCC 是电池包级值而不是电池级值是如何的?

3.如果 QMaxPassedQ 等效于0且 DOD0PassedQ 等于0、则这是否意味着两个充分放松条件(QMax 仅在充分放松的条件下更新。 我假设一旦复位为0、则意味着已重新计算 Qmax)并且已超过30分钟的张弛等待周期? (DOD0仅在静置30分钟后更新一次)。 此外、值-1代表这些寄存器的是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)当检测到充满电时。 如果 FC Set%为正阈值、则当 SOC≥FC set %(SOC 设置%)时设置[FC]、当 SOC≤FC Clear %(SOC 清除%)(默认值= 98%)时清除[FC]。 默认情况下、FC Set%=–1、因此当电量监测计检测到充电终止时会设置[FC]。

    2) 2)您有很好的总体了解。

    3) QmaxpassedQ 是自上次 QMax DOD 更新以来消耗的容量。 您在哪里见过 DOD0passedQ 记录? 请允许我花一点时间了解-1代表什么。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Evan 的回应。 我在 BQStudio 软件寄存器视图中看到了 DOD0PassedQ。 -1在电量监测计上看到、它在静止时复位、因此我认为这可能是自上次 DOD0更新以来通过的容量的默认值。

    我们观察到的是、一个电池组能够将其 QMaxPassedQ 和 DOD0PassedQ 更新为0、这表明它实际上针对 DOD0获取了 OCV 读数和 QMax 的 DOD 读数(意味着存在充分放松的条件)、并正确地确定其放松时的 SOC。 另一个电池组不正确地计算其 SOC、其 QMaxPassedQ 和 DOD0PassedQ 保持在-1。  

    两个电池组完全充电容量是相同的、但不同的是不更新其 DOD0PassedQ 或 QMaxPassedQ 的电池组、其剩余电量值更低、因此相对于完全充电容量、SOC 被指定为~70%

    我对此提出的问题如下:

    1.假设您重置了电量监测计、然后在重置后处于宽松状态(没有有效充电或放电)。 Qmax 在充分放松状态下需要*两个*的 OCV 读数(一个在充电或放电之前、一个在放电之后)、因此即使在复位后获取充分放松的 OCV 读数、如果需要两个充分放松的 OCV 读数、Qmax 更新有什么用处?  

    2.在宽松的状态下,如何计算 FCC 和 RC ? 角度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)在复位后、对于宽松的电池、电量监测计将获取初始 OCV 读数、然后在37%的充电或放电后、将获取第二个 OCV 读数、并将计算 QMax。

    2) FCC 使用 Qstart、RC 和 Reserve CAP 的函数计算。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当该电池脱离复位状态时、是否只是在检测到充分放松的条件时将 QMaxPassedQ 从-1设置为0才是默认行为? 复位后、只有一个充分放松的 OCV 读数、因此没有足够的信息来实际更新 QMax、但 QMaxPassedQ 似乎发生了变化。

    为了检测复位后的放松状态、电量监测计是否立即检查电流是否低于/高于 Quit Current (+)和 Quit Current (-)、以验证这是否为当前的电池组运行状态? 如果存在这种情况、则根据 OCV 读数直接进行初始 DOD0猜测? (即、在复位后、用什么方法将 DOD0PassedQ 从-1更新为0)

    2.考虑到一个放松的电池已经被重置的情况,剩余的容量是如何得到的? DOD0猜中猜中的猜中猜中出来、看看 Design Capacity?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)这很可能是因为未累积通过的电荷。

    1.5)有关休息模式3.2.8的更多信息- BQ34Z100-R2技术参考手册(修订版 A)(TI.com)

    2) RemCap 是由测量仪表运行以估计容量的模拟。

    此致、

    埃文