This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:关于 tps92692启动时间问题

Guru**** 2525330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335139/tps92692-q1-about-the-tps92692-start-time-issue

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

你好  

当我使用 TPS92692时、发现 芯片的启动时间随 PWM 输入占空比的不同而变化。

请参考下图。

蓝色线表示输入电压,黄色线表示输出电流,左图是 PWM 占空比为15%,右图是 PWM 占空比为50%。

很明显,启动时间有很大的差异,请帮助 分析原因。

谢谢!

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TPS92692的预期响应。  在 PWM LO 期间、器件将对 COMP 引脚和软启动引脚进行 tri 状态处理。  这样即使经过 PWM 调光、我们也会进行软启动。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这 句话是什么意思?  请帮助说明  

    "PWM LO 期间、器件将对 COMP 引脚和软启动引脚进行 tri 状态"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qinlei:

    这意味着、如果 PWM 输入为 LO、则没有电流斜升软启动。  软启动只有在 PWM 为高电平时才会斜升并激活、这就是您有时间使用不同的 PWM 输入进行软启动的原因。

    谢谢 Tuan