This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM340T-12

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334376/lm340-lm340t-12

器件型号:LM340
主题中讨论的其他器件:LM1085

我正在搜索 lm340T-12 lt spice 模型,但在网站上找不到

该模型可在任何地方使用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、

    该 LDO 是在我们的 SPICE 模型开发工作启动几年前创建的。 因此、我们没有此器件的模型。  我们所有的现代器件均随附 SPICE 模型、可在线获取。  如果您能告诉我您的要求、我可以根据您的需要推荐更现代化的设备。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、

    感谢您的答复。 我计划构建线性电源、并需要合适的稳压器来执行此任务。

    所需的输出电压为12V、我需要的总功率输出至少为20W、相当于1.7A。 我知道20W 对于线性电源来说相对较高、但我更希望避免切换20W。

    在大多数情况下、负载将远低于20W、但在某些情况下、我需要控制大功率电机、因此必须有功率(功率损耗不是真正的问题)。

    谢谢。
    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您的输入电压是多少?  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电源的输入电压将为230VAC、尚未确定变压器。  

    因此、 直流输入电压稳压器的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、

    对于 LDO 而言、20W 负载不是问题、是 LDO 上的功率耗散造成的影响。  您可以使用 LM1085吗? 提供固定12V 选项、能够承受3A 负载。  电流为3A 时、压降为1.3V (典型值)或1.5V (最大值)。 因此、如果您可以支持大约14V 的输入电压、则将有2V 的余量(考虑到输入电压和输出电压的容差)。  然后、在需要1.7A 电流为负载供电的短暂时刻、LDO 的功耗仅为3.4W。  根据 JEDEC 标准、TO-220封装具有低热阻抗、但如果您确实需要、则可以添加一个散热器(但如果1.7A 峰值负载很短暂且占空比较低、则可能不需要)。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!
    但它也没有 ltspice 模型? 我只能找到可转换为 ltspice 的 pspice。

    该模型的要点是、它具有4个引脚而不是3个、而且没有真正清晰的引脚  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wessel、

    根据 LTSpice 许可协议,我们在法律上无法协助处理 LTSpice 问题。  由于该软件的许可协议、我们无法将 LTSpice 模型发布到 TI.com 上。  您可以尝试采用 TI.com 上发布的 PSpice 模型并将其导入 LTSpice 或任何 Spice 仿真器、也可以使用 PSpice for TI。

    谢谢。

    斯蒂芬