主题中讨论的其他器件:LM1085
我正在搜索 lm340T-12 lt spice 模型,但在网站上找不到
该模型可在任何地方使用吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wessel、
感谢您的答复。 我计划构建线性电源、并需要合适的稳压器来执行此任务。
所需的输出电压为12V、我需要的总功率输出至少为20W、相当于1.7A。 我知道20W 对于线性电源来说相对较高、但我更希望避免切换20W。
在大多数情况下、负载将远低于20W、但在某些情况下、我需要控制大功率电机、因此必须有功率(功率损耗不是真正的问题)。
谢谢。
斯特凡
您好、Wessel、
对于 LDO 而言、20W 负载不是问题、是 LDO 上的功率耗散造成的影响。 您可以使用 LM1085吗? 提供固定12V 选项、能够承受3A 负载。 电流为3A 时、压降为1.3V (典型值)或1.5V (最大值)。 因此、如果您可以支持大约14V 的输入电压、则将有2V 的余量(考虑到输入电压和输出电压的容差)。 然后、在需要1.7A 电流为负载供电的短暂时刻、LDO 的功耗仅为3.4W。 根据 JEDEC 标准、TO-220封装具有低热阻抗、但如果您确实需要、则可以添加一个散热器(但如果1.7A 峰值负载很短暂且占空比较低、则可能不需要)。
谢谢。
斯蒂芬