This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCPA10515D:DCPA10515DP

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336180/dcpa10515d-dcpa10515dp

器件型号:DCPA10515D

您好!

在同一电路板上、将使用17个 DCPA10515DP 类型的转换器。
当我们同时为17个转换器加电时、我们不会有启动问题吗?
2ms 的400mA 是 irush 电流、17个转换器时为6.8A。 (数据表的第8.2.4章)
感谢您的帮助。

此致

YD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。  这可能会造成问题、尽管在启动期间难以完全同步17个转换器。   如果您的系统无法处理此类峰值浪涌、您可以考虑在前端使用热插拔器件来限制浪涌、或寻找一种方法按顺序为这些器件上电。  

    谢谢。

    友好