This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:输出:12V、1A 电路不工作。

Guru**** 2766815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335827/lm5164-output-12v-1a-circuit-is-not-working

器件型号:LM5164

  我正在寻找输入为12-100V 的12V、1A 稳压电源。 我使用了此参考设计、并在带该电阻器和电容器的试验电路板上测试了电路。
输出电阻为1k 欧姆、我将获得直至20V 的线性输出。 在较高电压下会损坏芯片。  
问题可能是什么?
"我正在寻找一款可提供12V 和1A 的稳压电源、该电源可接受12V 至100V 范围内的输入。 我使用了一个参考设计、并使用通孔电阻器和电容器在试验电路板上构建了一个电路。 输出电阻为1k 欧姆、可获得直至20V 的线性输出。 但是、当我尝试把电压升高到20V 以上时、芯片就会损坏。 您能帮我确定问题吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    感谢您考虑使用 LM5164。  您正在寻找12V 和1A 稳压电源、为什么要将输出电压升高到20V?  

    无论如何、恐怕该问题与您的试验电路板有关。 应在 PCB 上实现开关模式电源、以防止试验电路板的寄生电感和电容影响正常运行甚至损坏。  请订购应符合您规格的 LM5164 EVM、并使用它运行测试。  

    https://www.ti.com/tool/LM5164-Q1EVM

    希望这一点得到澄清。


    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于先前的困惑、我深表歉意。 需要将电压从最大80V 降低到12V。 我目前获得的开关波形为310kHz、但占空比仍高于96%。 我想知道试验电路板是否会产生显著影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    如果 Vin=80V 且 Vout 设置点为12V、则96%占空比显然是错误的。  我建议您获取我们的 EVM 并在该 EVM 上评估 IC 性能。  由于噪声、试验电路板几乎无法工作。

    谢谢。

    友好