This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:充电状态始终为100%、即使 BQ Studios 显示放电电流

Guru**** 2608605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324464/bq28z610evm-532-state-of-charge-is-always-100-even-though-bq-studios-shows-discharge-current

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ28Z610

这是一种充电电压为8.96V 的2S 电池。 我们执行了学习周期、并使用编程的化学物质1659。

链接问题是我之前创建且已经存在问题的问题、但现在再次发布、因为我们将使用新器件进行尝试。 如何确保设置正确? 为什么 SoC 始终100%不变?

谢谢。
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    您是否可以共享此行为的 gg 文件和日志文件? 正常完成学习周期并出现此问题很奇怪。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的电量监测文件:

    e2e.ti.com/.../6013.2SLearningDone.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要确保极性正确(我们的原型实验室完成的焊接是正确的)。 放电是否= GUI 上的正电流、充电是否为负电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    极性发生翻转。 放电应在 GUI 中显示负电流、充电应在 GUI 中显示正电流。 这可能是您遇到问题的原因。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的帮助。 我能够翻转极性、使其返回到放电=负电流、而充电=正电流。 但是、SoC 仍始终显示100%。 GUI 显示电压在下降、电流正在放电、但充电状态仍为100%。 以下是我在 GUI 中记录的简单放电测试: e2e.ti.com/.../TI_5F00_100SoC.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    测量仪表上是否启用了 Impedance Track? 另外、是否可以发送从 BQStudio 导出的日志文件?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如何启用 Impedance Track? 我在"Data Memory"选项卡中搜索它、但没有看到针对 Impedance Track

    是的、上述文件来自 BQ Studio 的"watch"选项卡、但这里是一个日志文件: e2e.ti.com/.../Discharging_5F00_Continued.log

    我今天早上开始从100% SoC 放电(大约4小时前)、刚收集了过去20-30分钟左右的日志(从今天早上开始继续放电后)。 如果需要、请告知我是否应收集其他日志

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    别担心、我已经为您进行了核对、您的电量计上已经启用了 Impedance Track。 我可能找到了您的问题的原因。 我检查了您发送的新日志文件、发现充满电容量为0 (这就是充电状态始终报告为100的原因)。 最可能的原因是电量监测计上的 Ra 表在一定程度上损坏了。 为了让我验证这一点、您能否将您电量监测计的 srec 文件发送给我。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    由于某种原因、我无法添加 SREC 文件。 我尝试了两台不同的电脑和不同的网页浏览器,但它显示上传0%然后它消失。 但我仍然能够附加更大的其他文件(如日志文件或 txt 文件)。 奇怪。 我可以通过电子邮件将 SREC 文件发送给您吗?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会在此处向您发送朋友请求。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    正如我们讨论过的、电量监测计可能会因某种原因而损坏。 我用另一个新的 BQ28Z610代替了它、现在效果更差。 SoC 没有显示100%、但电压测量值有很多跳跃。 我正在使用万用表观察板上的2P 和1N、他们能够看到稳定的8.5V 电压。 但是、GUI 显示了疯狂的电压、上下跳动:

    e2e.ti.com/.../NewGaugeBroken.log

    这使我认为是 GUI 中的设置导致了该问题。 这是一节8.8V、容量为4314mA 2S 的电池。 您能否确认是否有任何原因导致这种情况?
    e2e.ti.com/.../NewGaugeGG.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    您能否发送电路原理图图片。 这是非常不寻常的行为。 可能会影响原理图或设置。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。


    我认为这可以归结为电流大约是应有值的一半。 是否有方法配置检测 R? (不使用我应用0A、然后应用1-2A 的电流校准)

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    如果我理解正确、您想知道您是否可以更改感应电阻器? 这意味着您需要创建自己的设计/原理图来更改感应电阻器。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我仍在使用1m Ω 的传感 R、但由于电流是预期值的一半、因此我需要确认设置正确且适用于1m Ω 传感 R (在 SLUSAS3D 中、应 R 为1m Ω- 3m Ω)

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    您的应用的预期电流范围是多少?

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    对于我的测试、0 - 2A。 通常低于1A。

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    对于该电流范围、无需更改检测电阻值。 您对1m Ω 检测电阻的设置是正确的。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、看起来我必须接着进行11.4.1电流校准、因为电流似乎相差了2倍。 (它只能看到应有的一半)。

    您能告诉我如何将0x002D 发送给 AltManufacturer 访问吗?

    谢谢。
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kelvin、

    是的、请通读 TRM 的第12.2节。 可以使用 BQStudio 中的"Advance Comms"选项卡。

    此致、

    尼克·理查兹