This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:BQ25750内置电池组

Guru**** 2518620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332333/bq25750-bq25750-inside-battery-pack

器件型号:BQ25750

您好!

有人知道是否可以将 BQ25750集成到电池中吗? 这´m 着我正在寻找一种解决方案、以为电池组提供集成充电逻辑、但只有2个连接器(PACK +和 PACK -)可以用作充电器输入和电池输出?

此致、

阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可行。 这取决于电池的容量大小以及您是否对额外空间感到满意。

    电池当前有多大?充电电压/电流和温度限制是多少?

    温度限值将告诉我们充电器在电池组运行期间可以达到多高的温度。 应低于125 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池为锂离子12s2p。 充电电流为最大值。 2A。

    但我想我的问题是布线、因为充电器应该会集成到电池组中、而不是周围的系统中。 这意味着只有一个电池组连接(+和-)来为外部系统和充电电源供电吗?

    此致、

    阿希姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 只能将2个连接器(PACK +和 PACK -)用作充电器输入和电池输出。 显示连接。