This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:负载开关重启和浪涌电流问题

Guru**** 2515395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335507/tps22965-load-switch-reboot-and-inrush-current-issue

器件型号:TPS22965
主题中讨论的其他器件:TPS22992

大家好、

我们 在设计中使用了该负载开关 TPS22965NDSGR 器件。

我们的5G 模块的此部件面临问题,当我们通过负载开关提供电压时,电路板正在重启。 绕过负载开关后、电路板不会重启。

我们的输入 Vbat 为3.57V、但我们使用了数据表中0.01uF 的 CT 值?

您能为3.57V 输入电压建议正确的 CT 值吗?

感谢提前的答复。

谢谢。

N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员  

    我们正在等待您的输入。

    我们正在搁置测试。 您的输入对于我们的测试将非常重要。

    此致、

    N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya Priya N:

    如此处所述、该 CT 值会实际导致相当慢的上升时间。 请尝试将 CT 电容增大到0.22uF 以增大输入电容(请尝试使用20uF 并查看输入骤降程度)、或者尽可能使用 TPS22992、因为其最小 VBIAS 电压较低。

    让我们继续与此处包含的同事讨论、我将在另一主题中提及这一点。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    根据您的建议、我们尝试了以下测试案例:

    我们 更改了 Cin 22uF 和 Ct 0.22uF、它仍在重新启动/崩溃。

    我们改变了 Cin= 22uf 和 CT=1000pF,它是稳定的,但同时它崩溃/重新启动的频率较低。 (例如:20次、3次崩溃)

    我们需要确认一件事,在上述电路中,我们是否需要只更改 CT ? 或者我们还需要更改 Cin 值?

    我们想知道 输入电压= 3.57V 如何计算 CT 值 (是否取决于上升时间、如何实现? 在我们看到的数据表中、它仅针对3.3V 给出。

    我们正在使用 TPS22965N 负载开关进行5G 电源控制(VBAT:3.56V@4A 峰值电流)

    我们正在使用的两个5G 模块中、一个5G 模块存在这个问题、而另一个5G 模块 在上述电路中正常工作。

    等待响应!

    提前感谢。

    此致、

    S·普利亚·N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Shalton

    我们尝试了 CIN = 22uF 和 COUT = 10uF、CT=0.01uF 我们观察到的20次3次器件出现故障。  目前有所改善、但仍有一段时间出现了故障。   

    负载开关 Cin、COUT、CT 支持浪涌电流(5G 调制解调器3.56V@4A 峰值电流)的恳请指南。 我们 未观察到电源线上出现任何电压骤降。  

    等待您的输入。

    谢谢和 Regaeds、

    米斯蒂里·维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya、Vishal、

    感谢更新。 我想说明的一点是-您什么时候看到主板重新启动了? 打开器件时会发生什么情况? 或在正常运行期间? 我不太明白、因为我不能看到在软启动后输出为低电平的常见情况。

    我想、当器件启动时、输入电压可能会由于启动压摆率而下降、或者如果下游元件在软启动期间尝试拉4A、则会过热、但至少第一个器件似乎不是这种情况。 您是否使用恒流电子负载、它是否在器件启动期间开启?

    如果输入电压由于启动压摆率而下降、那么添加更多的输入电容将缓解该问题。 但由于情况并非如此、我们应该隔离问题、以了解如何处理。 您能否附加一个波形、说明您何时看到重启正在发生、以便我们了解导致重启的原因?

    是否为 TPS22965的 ON 引脚进行 PWM 处理? 此外、您提到的 TPS22965的两种实施方案之间是否有任何差异、尤其是在负载方面是否有差异?

    在 VIN = 3.57V 时、可以根据3.3V 和5V 下的数据内插上升时间。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    在我们的设置中、我们为 SoM 板使用3.5V@8A 稳压电源、为 Telit FN990模块和另一个元件使用3.5V@2.5A 电源。 Telit 模块需要在3.5V 电压下提供4A 的峰值电流、我们使用 TPS22965NDSGR 负载开关进行管理以进行软件控制。

    什么时候看到电路板重新启动了? 打开器件时会发生什么情况? 或在正常运行期间?

    具体而言,我们观察到了软启动期间内核崩溃的情况,大约在40次连续观察中发生2倍,同时验证器件的开/关条件继续在 CIN=22uF、COUT=10uF 和 CT=0.01uF。

    您是否使用恒流电子负载、它是否在器件启动期间开启?

    -我们的负载连接到5G 调制解调器(FN990 )。

    我们将捕获波形以供进一步分析、并很快与您分享。

    如果您有任何疑问、敬请告知

    谢谢。此致、

    米斯蒂里·维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    感谢您的描述、并理解。 听起来好像软启动在较长一段时间、当5G 调制解调器开启时、它开始吸收大量电流、然后导致输出电压下降。 然后、您可以尝试 CT =开路吗? 或者、5G 调制解调器在启动时是否需要一定的转换率?

    谢谢。

    帕特里克