This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:GPC 工具上 ChemID 提交的所有迭代都会出现错误! |印度

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336368/bq34z100-g1-bq34z100-g1-all-iterations-of-chemid-submissions-on-the-gpc-tool-gives-errors-india

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

这是先前提出的问题的扩展,如下所示。 即使配置文件与预期的配置文件匹配、也会出现错误。

有人能帮忙吗?

e2e.ti.com/.../Trial-8_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../Trial-8.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:  

    在放电报告中、您分享了电池应该静止时的电流尖峰、温度达到38摄氏度、这是相当热的。 这两种情况都可能导致您收到的错误。 则热敏电阻可能需要校准。  

    您的电池化学成分是什么? 不同的化学成分的步骤略有不同。 本文介绍了相关步骤。  化学 ID 选择工具(GPC)简易指南(修订版 A)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度是由于印度的夏天已经开始,这只是环境温度。 我们是否应在空调环境中重新执行其他任务? 热敏电阻相当准确、因为它与我们正在使用的  

    我们使用的是 LFP 电池化学物质、并按照您分享的手册中规定的步骤操作。

    此致、

    纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:

    我建议在温度受控环境中按照文档中提供的步骤重复放电循环、注意消除充电、放松和放电期间的电压和电流尖峰。

    请在重新提交后分享报告和数据。

    我们的系统可能没有很好的匹配。 在这种情况下、您可以联系支持的 FAE 或当地的 TI 办公室、详细了解如何为您的电池获取定制的 ChemID。 由于 OCV 曲线较长、LFP 电池更难以匹配、但您仍然应该会收到一些匹配、但误差可能非常大。 理想情况是3%或更低的 DOD%误差。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据中删除尖峰并重新提交结果后、我们的 DoD 误差为13%、并且匹配 LFP。 该报告说、这对于完成该过程足够了。 但既然我们需要 DoD 误差小于3%、那么我们将在空调环境中重新执行测试。  

    我们已尝试联系 TI 为定制 ChemID 提交电池的物理样本、但尚未获得可行的响应。 您能帮助我们联系到可以帮助我们实际提交 ChemID 细胞的人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninad:

    请最后一次重新测试、但是、13%可能是我们目前最好的匹配项。

    我已经向您发送了朋友请求,请在接受后给我发送一封邮件,我将在私人信息中向您提供更多信息,说明您如何发送您的细胞特征化。

    此致、

    埃文