This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:自举二极管故障

Guru**** 2509155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337631/ucc27282-q1-bootstrap-diode-failure

器件型号:UCC27282-Q1

我遇到了一个问题、即当总线电压提高到大约45V 时、栅极驱动器中的开关节点发生故障、以及自举二极管的反向偏置测量无法开路。 我怀疑这个问题的原因可能是内部自举二极管在为外部自举电容器充电时无法很好地处理电流中的浪涌。 假设 MOSFET 的栅极电容为 ~ 600nF、我将使用1uF 自举电容器。 我要回答 以下 问题:

1.自举二极管的最大电流额定值是多少?
数据表提到二极管的动态电阻为1.5欧姆。 这是否意味着二极管中存在内部串联电阻?
3.我正在寻找关于如何解决这个问题的建议。 尽管数据表建议在外部添加肖特基二极管以实现高开关频率、但我的栅极驱动器以2kHz 的相对较低的频率运行。 解决此问题的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    请在下方查看您的问题答案。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    Unknown 说:
    1. 自举二极管的最大额定电流是多少?

    我们建议将二极管平均电流限制在80mA 以下。 平均值可通过使用连接至 HO 引脚的高侧 FET 的开关频率(FSW)和总电荷(Qg)得出(I = Qg * FSW)。

    Unknown 说:
    2. 数据表中提到二极管的动态电阻为1.5欧姆。 这是否意味着二极管中存在内部串联电阻?

    内部自举二极管没有串联的电阻器。 二极管的动态电阻限制了峰值正向电流。

    Unknown 说:
    3. 我正在寻找有关如何解决该问题的建议。 尽管数据表建议在外部添加肖特基二极管以实现高开关频率、但我的栅极驱动器以2kHz 的相对较低的频率运行。 解决此问题的最佳方法是什么?

    您是否愿意分享原理图? 我想查看栅极电阻和 VDD 电容器尺寸。 肖特基二极管可能会解决该问题、因为电流可能会如您所述过高。 另一种选择是使用串联自举电阻器来限制电流。 本 应用手册 涵盖了其中一些您可能感兴趣的想法。  

    此致、

    资浩