This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50定制 PCB 电流检测路径长度

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336560/bq40z50-bq40z50-custom-pcb-current-sense-path-length

器件型号:BQ40Z50

我正在使用 BQ40Z50设计定制 PCB 的量产版本、并选择扩大电源路径区域、以支持高达60A 的更大放电电流。 但是、该新版本上的电流感应电阻器线更长(在我的 原型 设计中约为3.3"而不是1")、以便环绕电源区域(请参阅随附的图像)。 我已经确保了在线路周围实施屏蔽、并且将滤波器元件尽可能靠近 BQ 芯片放置。 但是、我不确定实际检测线的长度是否会在这里造成任何问题。 我的原始设计没有1英寸长的问题、工作非常准确。 感谢任何指导、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    虽然不能保证长度会影响您的新设计、但建议尽可能保持大功率电流迹线的宽度。 此外、SRP 和 SRN 线路应相同。 Rsense 电阻器应尽可能靠近 IC。 如果您可以在 SRP 和 SRN 线路中使用过孔、我会避免使用过孔。 请参阅下面的示例。



    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、我应该在上面阐明我的设计。 高电流区域在放电期间有电流从右向左流动。 在上图中、感应电阻器为水平方向、SRP 和 SRN 线从中间出来、向下布线、然后到达右侧的 BQ 芯片。 附件是电路板背面的3D 视图、以便更好地理解(由于这是透视图、因此在上述光绘处镜像)。 大电流电池连接器在一侧、大电流电池组连接器在另一侧。 SRP 和 SRN 线路没有过孔、因此我必须在高电流区域下对它们进行布线。 该设计与我的原型类似、工作非常好、只是具有更宽的电源区域和更长的 SRP/SRN 线路。

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3d_5F00_view_5F00_current_5F00_sense.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    唯一的问题应该是较长的 SRP/SRN 线。 但我想我们只谈论2英寸长的时间。 我将确保 SRP/SRN 布线足够厚。 请参阅 数据表 以获得进一步指导。  

    我刚强调了我们的布局指南。 您可以使用单个构建来测试您的设计。

    此致、
    何塞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、非常感谢! 只需确认 SRP/SRN 线路上额外的2英寸电缆不会导致传感精度方面的问题。