This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:GS 电阻器的选择和功耗变化的原因

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336649/bq76942-the-selection-of-gs-resistors-and-the-reasons-for-power-consumption-changes

器件型号:BQ76942

尊敬的 TI 专家:

    我们在产品中使用了贵公司的 BQ76942芯片、应用电路图如下图所示。 此电路中仅使用一对充电和放电 MOSFET、VGSTH 值为1.0-2.5V。 根据您的建议电路、Gs 之间的电阻是10M。


    我的问题如下:1. 由于我们使用的 MOS 的 VGSTH 值相对较小、是否有使用10M GS 电阻的风险? 如果由于 GS 的高电阻值导致 GS 之间存在小的电流干扰、则将获得更高的电压、这可能导致 MOS 晶体管导通。 因此、我们选择了一个1M GS 电阻。 你有什么好的建议?
     2.当我们将10M 电阻修改为1M 时、我们发现 AFE 的功耗从340UA 增加到600UA。 请问原因是什么?

     我想知道您对 GS 电阻器的建议以及我们的运行条件中功耗发生变化的原因。 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    栅源电阻器应为10M Ω、以最大程度地降低功耗。 如果 FET 驱动器的电荷泵变得较小、那么用于 FET 驱动器的电荷泵将具有额外的负载。  

    1V 栅极源听起来确实很小、它是否能够处理可能发生的任何电压瞬变?

    在关断期间、DSG/CHG 应保持在1V 以下、否则我认为它不会上升到高于源极电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

       您能否解释一下   将电阻器替换为1M?时从340uA 到650uA 的功耗原理、期待您的回复! 谢谢

    此致、

    杰·赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    始终会有电流流出 FET 驱动器。 这由电荷泵电容器供电、该电容器通常连接在 CP1和 BAT 之间。 为了给电容充电、需要从电池中汲取一些电流。

    与从 FET 驱动器汲取的电流相比、电荷泵可能需要更多电流来补充其电压。 通过将栅源电阻器从10M Ω 降至1M Ω、可以将每个 FET 驱动器的电流消耗增加至初始值的10倍。 因此 DSG 消耗的电流是10倍以上、而 CHG 消耗的电流也是10倍于栅源电阻为10M Ω 时的正确值。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙