This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:再充电迟滞(VRECHG)

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336505/bq25622-recharge-hysteresis-vrechg

器件型号:BQ25622

有关 BQ25622的快速问题–当热区的充电电压降低时、再充电迟滞(VRECHG)是否适用? 例如、如果完全充电电压 VREG=4.45V、再充电迟滞 VRECHG =200mV、当电池温度高于45°C (TS_VSET_WARM=SET VREG 至 VREG-300mV)时、充电电压设置为4.15V (TS_VSET_WARM=SET VREG 至 VREG-300mV)、> 45°C 的再充电电压是否为3.95V (4.45V-200mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    我们正在研究您的问题、并将在今天结束时作出回应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考 图8-3。 TS_WARM 区域中 d/s、VREG 折返的 TS 充电值。 再充电迟滞(VRECHG) 仍应适用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上示例和值是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TS_WARM 区域、如果正常 VREG 降至 VREG-300mV、则再充电电压应为 VREG-300mV-200mV、且 再充电迟滞 VRECHG =200mV。

    谢谢。