This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SP:PSpice 仿真中的波特图不匹配。

Guru**** 1144130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337184/tps7h1111-sp-bode-plot-in-pspice-simulation-not-matching-up

器件型号:TPS7H1111-SP

您好!

我将比较数据表中的波特图与模型中包括的 PSpice 仿真。  

我似乎无法很好地匹配图表。 我做错了什么?

这里是电路和一些覆盖层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请记住、IC 模型和外部原理图缺少进行实际测量时存在的许多寄生效应、这可能会导致频率响应曲线的形状略有不同、尤其是在极高和极低的频率下。  在您显示的图形中,增益分频器对准良好。 相位裕度并不是很好地匹配、但它也并不意味着比基准更好的结果。 无论如何、整体频率响应匹配是我们在未来可能发布的修订版本中注意到的、以改进之处。

    谢谢。

    莎拉