This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:关于 UCC28064A 的 OCP 操作

Guru**** 2892890 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323472/ucc28064a-about-ocp-operation-of-ucc28064a

器件型号:UCC28064A

您好!
我是 Takashi。
我们使用 UCC28064A 设计电源。
请给我们讲一讲 UCC28064A 的 OCP 操作。

我将在 OCP 工作时发布测得的两相电感器电流和 CS 端子电压的波形。

CH1:电感器电流_B
CH2:电感器电流_A
CH4:CS 端子电压

有两件事我想知道。
a)当 OCP 运行时、相隔180度的相位将重叠。
这种行为是否正确?
如果此行为不正确、请告诉我如何解决。

b) OCP 对电流的限制从正弦波的中间开始。
这种行为是否正确?
如果此行为不正确、请告诉我如何解决。


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的评论如下。

    a)当 OCP 运行时、相隔180度的相位将重叠。
    这种行为是否正确?  如果此行为不正确、请告诉我如何解决。

    >当触发 OCP 时,两个相位将停止切换。

    >当 OCP 被清除时,两相将出现在相位中,然后相移,因此它们是180度的相位。  这最多需要10个开关周期。

    b) OCP 对电流的限制从正弦波的中间开始。
    这种行为是否正确?

    >我会对此进行仔细检查,以确保 CS 电阻器的值正确,并且设计是 OCP 条件。

    >如果它不是真正的 OCP 条件,则 CS 电阻器可能太大。  减小 CS 电阻器的大小可以解决该问题。

    >如果它不是真正的 OCP 且 CS 电阻器的尺寸正确,它可能是导致 OCP 故障的噪声。  这可以通过对 CS 引脚进行滤波来解决。

    以下链接将带您转到一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具检查组件值。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC645

     
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    a)
    即使 OCP 继续(当 CS 引脚电压超过阈值(-200mV)时)、两个相位是否在同一相位中运行?
    我发送给大家的波形是 OCP 的连续状态。

    b)
    如您所说、CS 电阻当前大于设计值。
    我还向 CS 引脚添加了滤波器电路。
    使用滤波器电路时、以与设计值相同的级别施加 OCP。
    如果滤波器无效、IC 将损坏。
    滤波器常数
    1000pF +100Ω:正常
    470pF +100Ω:已损坏

    我能够在损坏的时刻拍摄波形的照片,所以我会把它发送给你。
    这是 IC 移动不正确。
    这是否意味着 CS 引脚上的滤波器需要更大? 或者有没有其他方法来防止故障?

    浅蓝色:电感器电流
    绿色:CS 端子电压

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.
    OCP 在正弦波的中间开始工作的现象可以通过将 ZCD 引脚的电容从22pF 更改为47pF 来改善。
    这种解决方案方法可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 FET 使 CCM 导通、这是因为噪声触发了 ZCD 检测、或者输出降至触发 ZCD 的输入以下、即使未发生触发 ZCD。   

    您曾提到、增大 ZCD 引脚上的滤波电容器可以改善行为。  最可能的噪声是触发 ZCD、并确定对 ZCD 引脚进行滤波。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。
    当负载较轻时、A 和 B 的相位不会偏移180°。
    随着负载增加、它将偏移180°。
    这种行为是否正确?

    目前还没有采取任何措施防止出现故障。
    它每次都会在正弦波形上的同一位置发生故障。
    我在 ZCD 终端上放置了一个滤波器。
    是否有其他措施?

    CH2:电感器电流
    CH4:CS 端子电压

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您添加的波形看起来是180度相移。  我看到的唯一问题是您有一个更长的脉冲。  看起来 ZCD 是错误触发。  这很可能是由噪声引起的、您可以通过过滤 ZCD 引脚来解决这一问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    问题1
    如您所说、由于噪声、它出现了故障。
    通过抑制 MOSFET VDS 浪涌改善了故障。
    此浪涌对策损耗较大、因此我想考虑为 ZCD 端子添加一个滤波器作为不同的对策。
    那么、ZCD 引脚滤波器最大不影响控制的电容是多少?

    问题2
    应用 OCP 且 A 和 B 相成为相同相位的负载与输出电压开始下降的负载之间存在很大的差异。
    除非在 OCP 操作开始后负载电流加倍、否则输出电压不会下降。
    设计值似乎是 OCP 操作开始时的值。
    这种行为是否正确?
    是否有理论值可控制输出电压下降的点?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后再深入探讨问题。  您已经提到 FET 浪涌导致了问题。  您是否有旁路二极管来处理浪涌电流。

    如果不是、这可能会解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路中包含一个旁路二极管。
    请回答问题。

    问题1
    如您所说、由于噪声、它出现了故障。
    通过抑制 MOSFET VDS 浪涌改善了故障。
    此浪涌对策损耗较大、因此我想考虑为 ZCD 端子添加一个滤波器作为不同的对策。
    那么、ZCD 引脚滤波器最大不影响控制的电容是多少?

    问题2
    应用 OCP 且 A 和 B 相成为相同相位的负载与输出电压开始下降的负载之间存在很大的差异。
    除非在 OCP 操作开始后负载电流加倍、否则输出电压不会下降。
    设计值似乎是 OCP 操作开始时的值。
    这种行为是否正确?
    是否有理论值可控制输出电压下降的点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认旁路二极管已安装到位。  这是因为、当 FET 开启时、浪涌电流不会流经 FET、UCC28064A 也不会足够快地恢复。

    问题1.

    ZCD 绕组和 ZCD (RZcd)引脚之间有电阻器。  如果将一个电容器(Czcd)从 ZCD 接地、它将形成一个低通滤波器。  滤波器极点(fP)由这两个组件控制并可进行调节。  如果需要、我通常会将极点设置在750kHz 到1 MHz 之间。  如果布局做得不好、一些客户会以更低的成本来完成它。  UCC28064A 数据表提供了示例布局和布局建议、可帮助您降低系统中的噪声。  https://www.ti.com/lit/gpn/ucc28064a

     

    fp = 1/(2*3.14*Rzcd*Czcd)

    问题2
    您已经提到过、这是在浪涌期间发生的。  在浪涌完成之前、FET 应保持关闭状态。

    如上所述、如果输入电压 高于升压电压、ZCD 引脚可能会误触发一种情况。  这实际上可能在浪涌期间发生。  输入电压将是升压电容器之上的一个二极管压降。  如果在此期间进行切换、可能会导致 ZCD 错误触发。

    关闭 FET 的 CS 功能仅应在浪涌期间使用。  正常运行期间不应触发该引脚。  您的 CS 电阻器的尺寸是否正确?  它的大小应能以20到25%的裕度处理2倍的电感器输出电流。  您可能需要检查该电阻器值。  请注意、噪音也会导致虚假火灾。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的建议对我有所帮助。 谢谢你。

    剩余的问题是过流期间的操作。
    这是上一个问题的内容②。
    这种现象在浪涌时不会发生。
    当正常运行期间负载增加并且过流保护激活时、便会发生这种现象。
    采用了过流保护、并且即使电感器电流处于同一相位、峰值电流也未受到限制。 因此、激活过流保护、且有大电流流动、直至输出电压下降。
    我将连接波形。
    CH2:A 相电感器电流(浅蓝色)
    CH3:B 相电感器电流(紫色)

    这种行为是否正常?
    我想将电感器的峰值电流设计为在过流保护激活后立即达到上限、并且输出电压随着负载增加而下降。
    有什么解决方案吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是这种情况、您的电流检测电阻器的大小可能不正确。  您可以使用 Excel 设计工具检查该值、该工具可在以下链接中找到。   https://www.ti.com/tool/download/SLUC645

    另一个问题可能是 CS 引脚上的噪声。  您可以尝试向 CS 引脚添加滤波电容、以衰减可能错误触发 OC 检测的任何噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我 OCP 操作。

    PFC 设置常量与我们从您那里获得的设计表中的常量相匹配。

    随着负载增加、在 OCP 运行和输出电压降低之前检测到最低振荡频率。
    我们通过检查电感器电流是否在同一相位来检查 OCP。

    首先、这种行为是否正常?
    接下来、请告诉我、如果这种行为不正常、应怎么办。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电流检测跳闸 OCP (1、CS =-0.2V)时、两相将关断 FET、并且在 CS 引脚高于-0.015 (2)之前不会重新导通。

    当转换器在 OVP 跳闸后再次启动时、两个输出将同相出现。  这就是您观察到的情况、这是正常情况。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    我的问题是坏的,所以我没有得到问题的意图。

    问题
    当负载增加时、在施加过流保护之前会达到最低振荡频率、并且输出会降低。 这种行为是否正确?

    在我的图片中、过流保护首先起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输出已加载并且您触发 OCP、FET 将停止开关、且升压电容器电压将降低。  这就是我们的预期。

    此功能真正用于限制浪涌电流以保护 FET。  PFC 升压设计由保险丝和下行转换器提供过流保护。  您可以考虑使用下游转换器来限制功率、而不是 PFC 前端。

    此致、