This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:PWM 占空比

Guru**** 2507855 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333188/uc3843-pwm-duty-cycle

器件型号:UC3843

您好!

大家好!

我们将使用 UC3843 IC、但在 PWM 生成过程中出现一些问题,  

PWM 始终具有最大占空比。  因此输入侧电流很大。 如何减小占空比。 请告知  

谢谢、此致

维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果始终为最大占空比、则意味着 FB 的电压低于2.5V。 因此、您需要检查 AUX 绕组以查看其电压是否可以达到大约10V、因为如果 AUX 至 VCC 达到10V、FB 将为2.5V、COMP 将控制低于最大值的占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您的答复。

    我们将 V FB 引脚设为2.5V。 此时、输出不稳定且在10 - 12V 范围内振荡。

    输出中非常高的纹波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要调整反馈环路补偿。 我想您可以尝试移除 R16并添加一个与 C8串联的大约10k 电阻器。  

    此外、您可以使用 PowerStageDesigner-Tool 来帮助设计环路补偿。

    功率级设计器设计工具| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们移除了 R16、添加了10K 电阻器与电容器串联。 我们仍然会看到相同的问题。

    无负载条件10 ~ 12V 振荡
    负载条件、电压低至4 - 6V

    注意:AUX 电压设计为16V、但会获得8-10V 的电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否曾尝试在转换器输出端添加一些负载来查看 AUX 电压是否可以接近16V?

    此外、您是否还可以尝试连接 D11并使用外部电源对 VCC 进行偏置、以查看转换器输出是否可以具有大约12V 的电压?

    注意到的另一件事是、R9应该连接到 D12和 D11的交叉路口、您可以尝试一下。

    什么是变压器匝数比?您的 Vout 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    1. 是、连接了12K 负载电阻。 AUX 电压接近12V

     是的、可以达到12V、但输出未调节。

    3. 是的,我改变了硬件中的连接,连接到 D12和 D11的交叉点

    4.  

    FSW:28Khz

    磁芯: EE42/21/20

    初级---- ---------------- 30转
    辅助---------------- 3圈
    二级1-------- 8圈
    二级---------------- 8圈
    二级三-------- 8圈
    二级四---------------- 8圈
    初级电压------ 250 V 直流
    二次电压---25 V
    二次电流---1 A
    辅助达到12V

    输入电压高达28V、获取输出电压12V  

    当输入电压达到30V 时,次级电压达到50V 以上。 次级二极管会被烧断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    12K 负载太小。 您是否可以将负载增加到约100mA、以查看是否可以更好地调节输出电压?

    您曾提到、当输入28V 时输出12V、但30V 输入会产生50V 输出。 您能否保持输入28V 并测量波特图以及检查相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、将增加负载并对您进行更新、  

    我们没有频率响应分析器来检查波特图和相位裕度、请建议是否有任何替代方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您没有波特图测量工具、则很难设计闭环电源转换器、因为很难知道转换器的相位裕度。 我建议你买一个,即使价格是好的. 或者、您可以构建一个、但之后您需要设计一个可能高达100kHz 的正弦扫描信号、然后您可以使用两个示波器通道来测量环路、然后找到相位裕度。 这相当复杂。 如果您对电源转换器设计很有兴趣、请购买低成本的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注意到、我们计划将其与  

    现在、我们在修改后添加了120欧姆(10W)负载电阻器。 现在、 输入电压为150V 时、输出电压为0V。 辅助电压稳定在8V。 请检查并告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压升高到200V、AUX 电压仍然保持在8V

    输出电压2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 AUX 稳定在8V 时、请提供 OUT 引脚波形以及 ISENSE、RT/CT、FB 和 COMP 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查共享波形

    1–输出
    2 - I_SENSE
    3–V_FB
    4 -比较器

    1–输出
    2- RT_CT
    3–V_FB
    4 -比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS (紫色)达到1V 以上以终止脉冲、因此电流检测电阻值需要更小。

    此外、您的变压器初级绕组电感是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算出的一次侧电感为636uH。 但在变压器2mH 的实际电感中、

    电流检测电阻已将0.22E 更改为0.1E。 现在、MOSFET 在施加超过30V 的电压使保险丝熔断后完全导通(现在添加了5A 保险丝)。

    捕获的波形为30V 输入

    1–输出
    2 - I_SENSE
    3–V_FB
    4 -比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请重新获取波形、但将 I_SENSE 示波器垂直刻度更改为0.1V/div。

    OUT 显示全占空比是因为 FB < 2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接收并发送  

    我们可以使用同一个变压器还是需要更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要根据您的设计构建您的转换器。 因此、您应该使用符合设计目标的变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我们将修改变压器  

    低于共享波形  0.2V/div (我们无法捕获0.1V/div -超出屏幕)

    1–输出
    2 - I_SENSE
    3–V_FB
    4 -比较器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 OUT 为高电平时、ISENSE 应保持上升。 但您的波形 ISENSE 没有。 因此、您的电路似乎没有正确接线。 您需要了解为什么 ISENSE 在 OUT 为高电平时不一直上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还可以

    我们正在安排新的变压器、更换后将对您进行检查和更新  

    谢谢!