This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61163A:测得电流上的不一致

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61163A, TPS61163AEVM-564, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309289/tps61163a-inconsistencies-on-the-measured-current

器件型号:TPS61163A
主题中讨论的其他器件:TPS61165

您好!

我在使用 TPS61163A 的原型设计上遇到了奇怪的行为。

原理图:

问题是、尽管数据表指出、该器件每通道可以运行高达30 mA、但我无法保证它每通道能够提供超过17个-18 mA 的输出。 如果我继续修整电位器(为了测试目的、安装在 R2而不是 R3)、那么在较短的电阻范围内、电流超过17 -18 mA、然后它突然跳到22 mA、然后我可以进一步调节到28 mA、 但在22至28 mA 范围内、TPS61163A 会停止正常工作。 例如、开路检测停止工作、而是尝试在剩余的 IFBx 引脚上保持相同的总电流。 也就是说、如果我将器件配置为28 mA 并断开其中一个 LED 条、剩余的一个则跳转到56 mA。

根据数据表、只要我检查、所有元件都非常适合。

此测试板是手动组装的、可能存在与焊点质量相关的问题(尽管我没有发现任何受影响)。 此外、焊接曲线具有一定的激进性(在250 °C 顶部2分钟)。

PS:IR 20 mA 的正向电压范围为1.2 - 1.6V @ LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加更多信息,

    我刚刚在两个原型上焊接了一个62K 0.1%的电阻器、根据数据表公式配置 TPS61163A、以获取每个通道的20.41 mA。 不过、我在一个原型上测量了17.04 mA、在另一个原型上测量了18.23 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、莱茵达

    Patrick 今天休了病假、回到办公室后、他会给您反馈意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    当我回到办公室时、我会向您提供最新信息。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    在测试期间、您是否捕获了任何波形?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我没有。 我仅使用各种万用表进行电流测量。

    但我可以毫无问题地执行这些捕获。 您是否希望查看特定设计?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    SW、COMP、IFB1和 IFB2上的电压波形对调试很有帮助。

    如果您有电流探头、则电感器电流和 LED 电流也会很好。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我已附上所请求的示波器捕获结果。 如果您还需要其他代码、请告诉我。

    (按顺序:SW、COMP、IFB1、IFB2、IFB1上的电流和 L1上的电流)

    此外、明天我将介绍其中一个原型的关键组件、以便使用 LCR 表进行测量。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    我不在办公室的商务旅行,会给你的反馈以后。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我刚刚测量了电路板的关键组件:

    • C1、C2和 C3 (UMK107AB7105KA-T、根据提供方):   分别为894.6nF、899.5nF 和944.3nF @ 10kHz 。
    • C4 (CGA3E3X7R1H334KT000N、根据提供方):32.4nF @ 10kHz 。
    • L1 (LQH32PN4R7NN0L、根据供应商):4.728 µH @ 100kHz 、0.192 Ω 。
    • R1:9.988 Ω  

     

    30mA 规格:LED 70mW 1.2V-1.6V 939NM-946nm 1206红外灯(XINGLIGHTXL-3216IRC-940)

     

    如果您需要任何其他数据、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    好的、请允许我留出一些时间向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    能否减少每个灯串中的 LED 数量? 由于在一个灯串中包含14个 LED、对于此器件而言、总输出电压可能过高、因此由于 IFBx 上的电压太小、因此无法输出预期的电流。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!


    我刚刚从电路中移除了各种 LED 并进行了测量:


    当每个灯串具有13个 LED 时、完整的灯串电压为16.58V、电流为18.3 mA。
    如果每个灯串有12个 LED、则完整灯串电压为15.3V、电流为20.0 mA。

    了解这些信息后、是否有办法改进电路、以在20 mA 处支持每串所有14个 LED (16.8–22.4V)? 可能会使用更高的电感器值? (我会尝试一下、就像在与 IC 相关的开发板上一样)。


    我发现这种行为很奇怪、因为在数据表中有各种图表显示了电路在超过20V 的电压下运行以及每个灯串的20 mA (请参阅图17到20和图2到5)。 此外、我找不到有关电路每个灯串最大电压的任何数据。


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我使用不同的电感器对电路进行了测试、结果如下所示:

    - 10 μH 电感器:两个通道都在9 mA 下工作、无论 R1的值如何。

    - 6.8 µH 电感:每个通道的最大电流为12 mA。 通过调整 R1可以获得较低的值。

    - 4.7 µH 电感:每个通道的最大电流为17.5 mA。 通过调整 R1可以获得较低的值。

    - 2.35 µH 电感器(两个4.7 µH 电感器并联):每个通道的最大电流为24 mA。 通过调整 R1可以获得较低的值。

    使用2.35 µH 电感器时、电路似乎兼容我们所需的参数(28个 LED @ 20 mA)、但该值对我来说似乎很奇怪、因为数据表中没有对其进行参考。

    如果您希望我测试其他配置、请尽管提出来。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    您是否尝试过在 ISET 上使用恒定电阻器而不是可调电阻器?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、原始示波器捕获结果、测量是使用标准62 kΩ 0.1%电阻进行的。 结果也与使用可变电阻器获得的值一致。

    在任何情况下、修整电位器后、我始终会根据情况对电路板进行下电上电、因此结果应与使用固定电阻器相同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    好的、我也来看看我们的 EVM、您还能分享您的布局吗? 如果您有保密顾虑、可以通过私人消息发送给我。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我刚才向您发送了一封含有布局的私人邮件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    好的、我会回顾一下并提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在查看数据时、是否可以获取评估板(TPS61163AEVM-564)设计或光绘文件?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    我需要在内部检查是否可以提供这些文件、但您可以参阅我们的 EVM 用户指南以了解粗略的布局视图。 我将设置基准测试、稍后会向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们从两家供应商处订购了一批预生产电路板(带有经过测试的2.2 µH 电感器)、因此我们可以评估器件采购以消除器件制造假器件的可能性。

    您是否取得了任何成果?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    很抱歉迟到、我可以在 EVM 上获得预期的输出电流。 您能否请测量 IC 运行时 ISET 引脚(A1)的实际电压?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    在 R3 (与 ISET 相同的网)上测量的压降为1.2248V (使用2.2 µH 电感器)。

    我还拍下了 IC 的照片:


    你看到什么奇怪的事情吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    是否在您前面提到的每个条件(不同的 R3值)下测量了 R3的1.2248V? 想知道它是否会随工作条件的不同而变化。

    您是否尝试过更大的输出电容? 查看布局后、我发现电路板尺寸有点儿关键、因此可能需要相应地调整元件参数。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    此时、我耗尽了可用电路板来执行测试、因为前面的测试是(无意中)破坏性的。

    在订购的组装批次送达之前、必须等待1-2周。 我将在您建议的测试到达后执行这些测试。

    至于您提到的电路板尺寸、为了添加更多信息、电路几乎不会发热:大约10 °C 高于环境温度。 电路板尺寸是否还有其他因素会影响?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    因为元件的放置将受电路板尺寸的限制、比如 SW 覆铜面积有点大、一些布线必须通过过孔穿过内层以连接外部元件、这将会引入一些寄生电感。 我认为更大一点的输出电容可能会有所帮助。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    好的、感谢您的支持、我将使用不同的输出电容值测试电路、然后在我们收到订购的批次时向您提供更新。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    已注意、我将等待更新。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我终于有了一些消息可以和你们分享。 我收到了来自2个不同组装商的2个批次:一个来自欧洲、另一个来自中国(最后一个位于我们购买原型组件的同一站点)。 两个电路板的 BOM 包含的元件值与我在原型设计中对应的值相同(即 L1上的2.2 µH 电感器[这是数据表参数之外的唯一值])。 结果如下:

    • 从中国生产的那一批电路板上:大约60%的电路板无可挑剔(每串约为18.5 mA、当温度升高到工作温度时、具有大约0.3 -0.5 mA 的极小漂移)。 通过修改这些工作板的 ISET 电阻、它们可以在每个灯串恒定的20 mA 下运行、而不会出现任何问题(以及在25 mA 周围)。

    剩余的40%在电流不足时工作(在12 mA 附近)。 每个电路板都属于这两个类别中的一个、并且看起来稳定、没有中间值(每个灯串的工作电压为18.5 mA 或12 mA)。

    • 在来自欧洲的批次(来自高质量组装商、大概来自授权经销商的组件)中、所有电路板都在12 mA 附近工作。 如果我将电感器更改为标准4.7 µH、其中的一些会正常运行(尽管电流漂移到2.5 mA、这对我来说似乎过大)。

    我必须说、两个制造商收到了相同的制造文件和 BOM。 尽管欧洲的制造商出于可制造性的原因让我做出了一些小改动(移动了几个焊盘并跟踪了几微米)。

    此外、我已经在 C1、C2和 C3上测试了一个有故障(或支持更低电流的电路板)焊接 DLCC/50V 10 µF 电容器。 这样做的结果是、它看起来对灯串的电流没有影响(我还没有测量任何示波器波形)。

    只是为了防止你看到任何奇怪的东西,这是两个显微镜捕捉的驱动器。 第一个对应于可正常工作的电路板、第二个对应于在每通道12 mA 条件下工作的电路板。

     

    如果您有兴趣,我可以发送给您每一个批次的一个或两个板供您分析。

     

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    实际上、我并不期望我们的 IC 会有如此高的"故障"率、因此这更有可能与应用设计有关。

    是的、您可以将板发送到我的站点进行测试。 但首先、 您是否有现场的 EVM 板? 我认为、首先通过 EVM 测试来检查 IC 性能将有助于我们找出此类问题的根本原因。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我知道如果这种行为与 PCB 的设计缺陷有关,那么同一批次的所有板都应该表现得类似,不是吗?

    我已经测量了两个电路板上所有元件的值(正在工作和未工作)、并且我看不到测量值有任何显著差异。 这会将问题限制在电路板公差(由于所有电路板都属于两个明确定义的串式电流值、中间没有测量值)或 IC 上、这似乎不太可能发生。

    我还没有排除器件存在假冒的可能性、尤其是因为知名组装商提供的器件不使用2.2 µH 电感器值、该电感器值明显超出了数据表中的推荐规格。

    我们没有评估板。 但是、由于无法返工这种类型的封装、我们无法将其用于测试可疑 IC、因此在此时将用处不大。

    如果您希望我们发送电路板、请向我发送一份带有您收货地址的 DM。

    如果您已用尽所有选项、我们可能需要使用其他驱动器重新设计电路板。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    在发货之前、您可以先捕获+VLED 的波形吗? 由于输出电容器与 GND 引脚不太接近、因此需要查看是否存在任何不稳定的情况。

    Br

    帕特里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    很抱歉延迟了、过去几周我们一直很忙。


    以下是示波器捕获:

    1.不工作电路板 D29引脚上的+VLED:

    2.不工作电路板 D1引脚上的+VLED:

    3.不工作电路板的 D29引脚上的+VLED、在 D29引脚上添加一个额外的1 µF 电容器:

    4.不工作电路板的 D1引脚上的+VLED、在 D29引脚上添加额外的1 µF 电容器:

    工作板 D29引脚上的+VLED (1):

    6.工作板 D29引脚上的+VLED (2):

    7.工作板 D1引脚上的+VLED:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    感谢您的更新、那么您是否在运行期间测量了 IC 外壳(顶部)温度?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、我做到了。 我们在最坏情况下(在40°C 的人工气候室上并封闭在其塑料组件中)测量的最高温度为62°C。

    此外、我刚刚拍摄了两个可正常工作和不可工作的电路板的热感图像:

    非工作电路板:

    工作板:

    (全部在22 °C 环境温度下测得)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    我认为、在将电路板发送给我之前、最后需要您检查的是输入电源是否足够好? 您是否改用了具有更强输出能力的直流电源?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们使用高端实验室电源在所有情况下测试了电路板。 我刚刚测量了工作和非工作电路的纹波、只是为了检查一下、它大约为30mV (1 MHz 的纹波频率)、我认为这是合理的。

    我们决定将 TPS61163A 替换为两个 TPS61165 (每个灯串一个)。 但是、如果您仍然对找出此电路板的问题感兴趣、我们仍然可以向您发送电路板、您也可以要求获取更多信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    注意到、如果我需要其他信息、我会告诉您。 您是否仍需要确定 TPS61163A 的根本原因?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    到目前为止、最好知道问题出在哪里、但由于我们不会用这款芯片生产电路板、所以我们并不严格需要知道。 但是、如果您想进一步调查此问题、我仍可以将板发送给您。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lander、您好!

    我很乐意找到该问题的根本原因、以便下次您仍可以考虑该器件。 我将通过私人消息向您发送我的地址。

    如果您对 TPS61165有任何支持、敬请告知。

    Br

    帕特里克