This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:关于无需系统重新启动即可实现无缝快速切换

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328166/tps2121-regarding-seamless-fast-switching-without-system-reboot

器件型号:TPS2121

尊敬的先生:

我正在使用 TPS2121在两个7.4V 电池之间自动快速切换、其中电池1优先。 要将 TPS2121设置为快速开关模式、可将 PR1设置为1.77V、将 CP2设置为1.21V。 PR1和 CP2都大于 VREF (数据表中提到的典型值为1.06V)、因此 TPS2121将设置为 XCOMP 模式并且无需重新启动系统即可顺畅地切换电池。 但在我的情况下,从 battery-2(主电池)切换到 battery-1(主电池)切换是流畅的,不重新启动系统,这是正常的工作,但问题是从 battery-1(主电池)切换到电池-2(次电池),这里的系统正在重新启动。 从电池1切换到电池2期间不会观察到平稳的开关、请指导我改进电路、以便在从一次电池切换到二次电池以及从二次电池切换到一次电池的两种情况下都能实现平稳的开关。 (系统将使用最大0.8A 电流)

注意:如果消耗的电流为 0.2A、则在从一次电池到二次电池和从二次电池到一次电池的两种情况下、开关工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    听起来 BATTER-2具有很差的负载瞬态性能。 如果由于应用了突然的负载而导致输入骤降、则器件会在输入之间振荡、或者输出会随输入下降、这会导致系统复位。 IN1和 IN2上是否有任何输入电容? 我建议放置/增加 IN2电容以减轻切换期间的压降。 如果 IN2上已经有很多输入电容、那么我建议在 ST 和 PR1之间连接一个电阻器、以向切换电压添加迟滞-请参阅 此常见问题解答底部的计算器 来确定其值。

    如果这无法解决您的问题、您能否发送波形、表明您何时看到重新启动、其中包括 IN1、IN2、OUT 和 ST?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    我来了与类似的情况。 您有没有解决过这个问题? 在本例中、0.5A 负载、IN1 (12V)下降然后切换到 IN2 (8V)可以正常工作、但 IN1 (12V)从0V 恢复到12V、未发生预期从 IN2 (8V)切换到 IN1 (12V)的情况、并观察到38ms 长的0V 输出周期。

    BRS

    达信