请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 大家好!
我有一个 关于 LP8863s LED 驱动器的问题、
目前我正在验证 LED 驱动器、我们使用 I2C 寄存器来设置 LED 驱动器、
对于 LED 输出串、我们使用6个具有60度自动相移的通道、
调光模式为 PWM 模式、
测量结果。 我得到的 PWM 频率结果为2.46kHz (与11k Ohm = 2441Hz 的 PWM 设置结果相同)
但我记得当我们测量 LP8866S 时、 TI 说过、当使用60度的相移时、PWM 频率结果将是60倍大、
那么、我要确认一下、LP8866和 LP8863之间有什么区别吗? 因为 LP8863中的 PWM 频率结果基于 n 设置"2441Hz"。 为什么 LP8863的结果不是原来的6倍?
谢谢!
此致