This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LED 输出灯串(PWM FREQ 结果)

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336721/lp8863-q1-led-output-string-pwm-freq-result

器件型号:LP8863-Q1

大家好!

我有一个 关于 LP8863s LED 驱动器的问题、

目前我正在验证 LED 驱动器、我们使用 I2C 寄存器来设置 LED 驱动器、

对于 LED 输出串、我们使用6个具有60度自动相移的通道、

调光模式为 PWM 模式、

 

测量结果。 我得到的 PWM 频率结果为2.46kHz (与11k Ohm = 2441Hz 的 PWM 设置结果相同)

但我记得当我们测量 LP8866S 时、 TI 说过、当使用60度的相移时、PWM 频率结果将是60倍大、

那么、我要确认一下、LP8866和 LP8863之间有什么区别吗? 因为 LP8863中的 PWM 频率结果基于 n 设置"2441Hz"。  为什么 LP8863的结果不是原来的6倍?

 

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ULIy

    我想我昨天已经回复了您的电子邮件、请检查我的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:

    我刚刚检查了你的邮件谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、非常

    当然、我将关闭该主题。