This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:IR LED 器件推荐

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337230/tps92201-ir-led-device-recommend

器件型号:TPS92201

大家好、

您能帮忙推荐 IR LED 器件吗?

要求:

1.输入:2V-3.2V(两节电池)

2.输出一个通道

3.输出电流:>1A

4.恒定电流

5.降压

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系! 您能告诉我有关此应用的终端客户、终端设备和运行率吗?

    对于您的要求、我认为 TPS92201 应该是最佳选择。

    BR、Jared