This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620EVM:PMID 和 GND

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336190/bq25620evm-pmid-and-gnd

器件型号:BQ25620EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25620

您好

我们将测试 BQ25620、它 具有非常强大的 IC 功能。 不过、我们有几个问题:

1-什么是 VPB (似乎用于连接移动电源)? 为什么它连接到 PMID 而不是正常的 VIN? 由于 VPB 具有复杂的电路、因此该概念并不明确?

2在典型应用的数据表中、不使用 PMID、在 EVM 中只使用两个去耦电容器、其组装方式是否不同?

3在数据表中、VIN、SYS 和 BAT 之间共享 GND。 不过、在 EVM 中、它是分离的? 定制设计应该使用什么? AGND、PGND? 还是数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1&2. BQ25620 EVM 未组装 VPB 相关电路、不用于与 BQ25620配合使用。 您可以忽略该部分。

    3.请遵循 EVM 设计。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ning 的及时和清晰的回应。 我可以问什么/何时使用 PMID 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在正向充电模式下、PMID 是充电器的实际功率输入。 它始终在使用中。

    谢谢。