This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:在满载条件下从待机模式切换到工作模式所需的最短时间是多少?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335593/lm5012-what-is-the-minimum-time-required-to-switch-from-standby-mode-to-active-mode-at-full-load-condition

器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013

您好!

我想使用 EN/UVLO 引脚电压打开和关闭降压转换器(LM5012DDAR)。  

我可以知道在稳态运行中、将 IC 功能从待机模式切换到工作模式所需的最短时间是多少?  

此外、我可以在 EN/UVLO 引脚上施加的 PWM 信号的最小和最大频率是多少、以便在满载条件下在待机和工作模式之间切换功能?

是否有任何 Spice 模型可用于检查上述功能?

谢谢。此

致、 拉维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    感谢您发送编修。 参考数据表图9-6、从启用到激活开关模式的 IC 延迟时间高达~100us、其中大部分时间用于初始化内部逻辑。 另请注意、内部软启动时间可能会延迟 Vout 上升至稳压电平。  不过、当 EN 降至阈值以下时、应在传播延迟<100ns 内立即关断。   

    根据所需的输出状态、您可以根据需要将 PWM 应用于 EN/UVLO。   

    抱歉、目前我们没有此器件的 SPICE 模型。  不过、我们确实使用了 LM5013 EVM、您可以订购 IC 并将其替换为 LM5012、然后运行一些测试。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好

    感谢您的回复。 我有疑问。

    当 IC 从 关断模式或待机模式转换到 工作模式时、内部软启动时间延迟(3ms)是否始终存在?

    谢谢。此

    致、 拉维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    让我来和我们的设计团队再次核对一下。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我刚刚得到了这样的确认:当 IC 从待机或关断模式转换为有效开关模式时、SS 始终正常工作。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

     我得到了澄清。 感谢您的回复。  

    我们是否可以将此软启动时间从3ms 减少到1.75ms (根据数据表、这是最小值)? 如果是的话,我知道该怎么做吗?

    此致

    拉维