This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:为 BQ25172充电器调节 VSET 电阻器值的查询

Guru**** 2421430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25172EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334864/bq25172-inquiry-on-adjusting-vset-resistor-value-for-bq25172-charger

器件型号:BQ25172
您好 e2e 团队、
 
我目前正在使用 BQ25172镍氢电池充电器、对3节 AAA 镍氢电池配置的 VSET 引脚检测有疑问。 根据数据表、3节电池配置的标准 VSET 电阻值如下:
 
适用于3节电池的- 24 kΩ
用于3节电池+间歇充电的- 18 kΩ
 
每个 AAA 镍氢电池的标称电压为1.2V、这意味着3节电池组的完全充电电压为3.6V (3 x 1.2V)。 不过、数据表显示每个电池1.33V 的再充电阈值、从而得出3节电池组的综合阈值为3.99V (3 x 1.33V)。 这似乎超出了预期的完全充电电压。
 
我的问题是电池可能过度充电。 为了使充电器的阈值与电池组的额定电压保持一致、我正在考虑在标准27 kΩ(用于2节电池+间歇性充电)和24 kΩ(用于3节电池)之间选择一个 VSET 电阻值、以便使3节电池组的阈值接近3.7V。 大约为25 kΩ 的电阻器值是否适合此调整、或者您是否可以推荐一种替代方法来确保3节电池组的充电器不超过3.6V 的阈值?
 
非常感谢您在这一问题上提供的指导、帮助确保镍氢电池的安全和优化充电。
 
此致、
扎伊姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaim 您好!

    VSET 引脚不是模拟系统、而是 Bin 类型、只有所列的12个选项。  25K 欧姆不会提供3.7V、  

    引脚(表7-2)需要遵循列出的值。   

    Unknown 说:
    每节 AAA 镍氢电池的标称电压为1.2V、这意味着3节电池组充满电后的电压为3.6V (3 x 1.2V)。

    镍氢电池的标称电压为1.2V、但这是电池的中压、在充满电后将高于该值。  请参阅以下典型充电和放电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复和澄清 BQ25172镍氢电池充电器上的 VSET 引脚。 您的解释有助于揭示镍氢电池的性质

    但是、我仍然对充电器相对于指定阈值的行为有疑问。 请允许我提供一个具体场景、以便更好地阐明:

    我将充电器的 VSET 引脚配置为标准18 kΩ 电阻值、用于具有间歇性充电功能的3节镍氢电池组。 根据数据表、每节 AAA 镍氢电池的标称电压为1.2V、可为3节电池组提供3.6V 的完全充电电压。 考虑到每个电芯的再充电阈值为1.33V、3节电芯电池组的组合阈值理论上应该为3.99V。

    但是、当我将三节串联的新 AAA 镍氢电池连接到充电器端子时、其总电压为3.9V。 令人惊讶的是、充电器继续为它们充电大约1.5小时、直到它们的电压增加到4.5V、此时充电器自动被禁用。

    我的目标是确定充电器将切断充电的最大电压、以便将其用作最大完整充电电压。 我打算在微控制器上以%为单位显示此值、以便能够监控电池随着时间的推移而降低的电压。

    您能否谈谈充电器是如何决定此最大充电电压的、以及是否有任何可配置的设置或机制来对其进行调节? 此外、如果能为您提供有关如何可靠地利用该值监测电池运行状况和容量的指导、我将不胜感激。

    感谢您关注这些咨询。

    此致、
    扎伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaim、您好!

    充电器将使用 T_safety 计时器确定何时停止充电;由于充电器只施加恒定电流、如果电池以不同的放电水平启动、则电压可能会以不同的值终止、但在充电期间不会超过 VBAT_OVP。

    您能否提供有关所执行测试的更多信息? 充电计时器将随温度而变化、如果您启用了间歇充电、则在充电开始时低于 V_RECHG 时、该计时器也可能会减少。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复和提供的其他信息。

    关于测试设置、我使用了 BQ25172EVM、如随附图像所示。 以下是我应用的具体配置:

    1. 使用 R20电位器(1.46k Ω)降低200mA 的充电电流。
    2. 设置 TMR S2开关以使用 R11 (36k Ω)启用4小时充电。
    3. 已将 VSET S1开关定位为利用 R3 (18k Ω)。

    对于电池连接、我只需连接三节串联的 AAA NiMH 1.2V 1000mA Duracell 电池。 正极端子连接到 OUT (Bat+)、负极端子接地。


    在此处查看我使用的电路板:
    /resized-image/__size/4032x1960/__key/communityserver-discussions-components-files/196/20240314_5F00_001859.jpg

    200mA  (1.46k Ω)
    VSET = 3节+
    间歇性(18k)
    TMR= 4小时 (36k Ω)

    此致、
    扎伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zaim 您好!

    我的目标是确定充电器将切断充电以将其用作最大满充电压的最大电压。 我打算在微控制器上以%显示此值、以便能够监测电池随着时间的推移而降低的电压。

    如果每节电池的电压达到1.7V、BQ5172将停止充电、3节电池配置的电压为5.1V。

    如果温度范围冷却、那么该为正常温度范围前置电池温度为1.5V、三节电池为4.5V。  

    在评估板的图片中、TS 跳线 JP6处于可调设置状态。  可能很酷、请移至 Fixed (固定)以恢复正常。

    也找到了 Duracell 900mA 电池的数据表、它应该与您正在使用的1000mA 电池类似、请参阅下面的链接。

    https://www.duracell.com/wp-content/uploads/2018/12/AAA900HP-PREMIUM-v1.0.pdf