This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:在升压模式下使用

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334871/tlv61070a-use-in-boost-mode

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: TPS61023

您好!

我计划 在升压模式下在新设计中使用 IC TLV61070A。


这是一项要求、

  • 输入电压:1.5VDC 至3.2VDC
  • 输出电压:5VDC
  • 输出电流:500mA 到750mA

请查看要求并建议我是否可以将 IC TLV61070A 用于此应用?

我已经看到有适用于 TLV61060A 的加密 PSpice 模型、我可以使用该模型来仿真设计吗?

您还可以建议其他可以满足要求的升压 IC。

此致、

阿尔皮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    当 Vin 低至1.5V 时、TLV61070无法输出750mA。 请查看数据表 7.3.4电流限制操作来计算输出能力。 如果不需要其他要求、可以选择 TPS61023。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的详细信息。

    我已经  从以下提到的 PSpice 详细信息页面下载了 TLV61070A 加密 IC 模型、

    https://www.ti.com/product/TLV61070A#tech-docs

    在 PSpice for TI 软件中运行仿真并根据随附的报告获取结果。

    根据仿真结果、我能够使用750mA 在1.5V 至3.2V 的电压范围内运行 IC。

    如果我在仿真中有任何错误、您可以查看报告并提供指导吗?

    此致、

    阿尔皮什


    e2e.ti.com/.../TLV61070A_5F00_Simulation-Result.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    仿真模型 nis 基于25°温度下的典型技术规格。  考虑到批量生产,我建议给最小值留出一些裕度,因为每个单位之间会有差异。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    非常感谢您的详细信息。

    那么、这是否有助于获得所需的输出 VS 输入?

    此致、

    阿尔皮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    正如我说过的 、每个单元之间会有差异、并且电流限制的最小值为1.8A。 大多数器件都能在您的条件下正常工作、但仍有器件 低于此限制、因此我们建议为 1.8A 最小值留出一定的余量。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您的澄清。

    我只想向您询问我将考虑具有容差的电流、但事实是当输入为1.5V 时、我需要输出5V。
    通过此 IC 可以实现吗、对吧?

    注意:我将考虑输出侧的电流容差。

    此致、

    阿尔皮什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alpesh:

    则电压不会有问题。 到目前为止 、除了电流限制、我没有看到任何问题。

    此致、

    特拉维斯