This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:D 的计算

Guru**** 2509515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337098/tps63802-the-calculation-of-d

器件型号:TPS63802

您好、专家!

  今天、我阅读一本名为《 4开关降压/升压功率级的基本计算》的读物、找到如下所示的公式。

e2e.ti.com/.../slva535b.pdf

我想问一下为什么 D 与效率有关?

另外、这也是下面的计算过程。

通过参考公式、我无法获得0.614和0.330结果。 您可以帮助吗? 谢谢!

Br、

斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 斯凯拉,

    本 PDF 中的中继器指出升压占空比计算中的 Vin_max 应为 Vin_min。 那么您可以获得与 PDF 相同的结果。

    关于占空比计算的问题很好。 理想占空比和实际占空比之间存在差距、如果考虑了 FET 上的压降、则会得到真实的占空比、这接近于 PDF 中的计算结果。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,

      此外、在 DBuck,中、可以 将效率加倍而不是除以效率、从而得到0.614。

      您可以确认一下?谢谢!

    B R θ,

    斯凯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,斯凯拉,

    EFF 多倍是正确的、因为此计算更接近实际 D。

    此致

    陶氏