This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130 VIH 问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336816/tps82130-tps82130-vih-question

器件型号:TPS82130

大家好、

您能否帮助确认:

我们能否根据典型值0.65V 设计系统? 0.65V 不能确保100%高级别识别、对吗?

2.如果我们根据0.9V 的最小值来设计系统、我们能否确保高水平?

3.我们是否有 VIH 规格的分布图/数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    这意味着我们可以确保在 EN 电压为0.9V 时器件通电、但不确定器件是否可以在 EN 电压为0.65V 时通电。  

    在设计中、当我们要将其打开时、我们应确保 EN 电压高于0.9V。

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shipeng:

    感谢您的回复。 您能帮助查看我们是否有数据显示 VIH 规格的分布吗?(例如: 在测试的特定数量的器件内、在不同的 VIH 区域中分配的器件数量?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    抱歉、我们没有此类数据。